This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/HDC2010METER-EVM:在具有 MSP430FR5969的情况下无法对 HDC2010METER-EVM 进行板载调试

Guru**** 1815690 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2010METER-EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/799528/ccs-hdc2010meter-evm-not-able-to-debug-on-board-hdc2010meter-evm-whivh-has-msp430fr5969

器件型号:HDC2010METER-EVM

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我曾尝试使用 MSP430 USB 调试接口调试 HDC2010METER-EVM 代码、但无法使用该接口时出现一些错误。 我要附上参考的屏幕截图。 您能向我建议如何解决错误以及如何调试代码吗?

谢谢、此致、

埃克塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    埃克塔-
    您是否在 PC 和 EVM 之间使用 FET 工具或 LaunchPad 中的 FET? 通常、当出现此消息时、连接尚未正确建立。

    MSP FET 工具=> http://www.ti.com/tool/MSP-FET
    www.ti.com/.../MSP-EXP430FR5969

    查看 EVM 上的 J1并根据您的 FET 工具进行应用
    这些是 SBWTCK 和 SBWTDIO 引脚、此外、您还需要连接电源和 GND。
    www.ti.com/.../slau647m.pdf (第41页)
    www.ti.com/.../slau278 (第23页)
    www.ti.com/.../slau535b.pdf (第9页)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    一些问题:

    1) 1)我使用"MSP 430 USB 调试接口 MSP-FET430UIF"来刷写 HDC2010SENSMETER-EVM 中的代码、我认为这是要使用的 FET 工具、但它显示相同的错误、无法 调试或刷写代码。

    2) 2)我看到了 I2C 的代码、但如果我想使用温度传感器的 I2C 代码片段与其他板进行连接、则如何实现该代码片段以及如何与该板进行连接以记录温度数据。

    为了便于参考、我附上了调试器和电路板的图片、我已经附上了我遇到的错误的屏幕截图、请帮助我解决此问题。

    谢谢、此致、

    埃克塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ekta -
    您如何进行连接、因为它与此处的第23页工程图有关?
    www.ti.com/.../slau278ae.pdf