This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:mmWave Studio 和 IWR6843 EVM + DCA1000的 SPI 连接问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, MMWAVEICBOOST, DCA1000EVM, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/771675/dca1000evm-spi-connectivity-issues-with-mmwave-studio-and-iwr6843-evm-dca1000

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843MMWAVEICBOOSTUNIFLASH

您好!  

我一直在使用 DCA1000EVM + mmWaveICBoost + IWR6843的组合。 我按照 mmWaveBoostIC 用户指南第14页的表3中的说明进行操作、并且在此基础    上、我已经能够解决 RS232问题、mmWave Studio 正在将我的器件识别为 IWR6843/QM/SOP:2/ES:1、但 SPI 连接状态仍为"断开连接"。 这是软件问题还是硬件问题、还是两者兼而有之?

我是 IWR6843感应套件的新用户、我还有 另外一个 TT 需要了解如何打开演示可视化工具。 我的硬件是否有问题? 我们最近购买了它。

如果有任何意见、我将不胜感激。 此时、想法完全耗尽。

Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此对此进行了更新、我使用了文件夹 C:\ti\mmwave_studio_02_00_02\rf_eval_firmware\radarss\xwr68xx_radarss.bin 中的固件版本作为 BSS 固件、并使用文件夹 C:\ti\mmwave_studio_02_00_02\rf_eval_firmware\masterss\xwr68xx_masterss.bin 中的版本作为固件。 mmWave Studio 已将版本识别为6.0.5.0、但 SPI 连接问题仍然存在。

    我从 DCA1000 EVM 深度潜水视频讲座中了解到、SPI 连接问题主要是由固件问题引起的、因此我更改了 SPI 连接问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vijay、

    您能否上传日志窗口的副本?

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    gm:构造函数
    GM:THU 2019年2月14日09:17:05
    RSTD.Transmit ("/设置")
    [09:17:06]
    [09:17:06]###正在运行启动脚本:"C:\ti\mmwave_studio_02_00_00_02\mmWaveStudio\Scripts\Startup.lua"###
    [09:17:06] RSTD.SetAndTransmit (“/Settings/Scripter/Display DateTime”,“1”)
    [09:17:06] RSTD.SetAndTransmit (“/Settings/Scripter/DateTime 格式”,“HH:MM:ss”)
    [09:17:06]脚本编辑被忽略:再次尝试 UnBuild()或在编译之前。
    [09:17:06] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/dll"、"C:\\ti\\mmwave_studio 02_00_00_02\\mmWaveStudio\\Clients\\LabClients.dll")
    [09:17:06] RSTD.SetVar (“/Settings/Clients/Client 0/use”,“true”)
    [09:17:06] RSTD.SetVar (“/Settings/Clients/Client 1/使用”,“false”)
    [09:17:06] RSTD.SetVar (“/Settings/Clients/Client 2/使用”,“false”)
    [09:17:06] RSTD.SetVar (“/Settings/Clients/Client 3/use”,“false”)
    [09:17:06] RSTD.SetVar (“/Settings/Clients/Client 4/use”,“false”)
    [09:17:06] RSTD.SetVar ("/Settings/AL Client/Al dll"、"C:\\ti\\mmwave_studio_02_00_00_02\\mmWaveStudio\\RUNTIME\\SAL.dll")
    [09:17:06] RSTD.SetVar (“/Settings/Clients/Client 0/GuiDll",“”)
    [09:17:06] RSTD.SetVar (“/Settings/AutoUpdate/Enabled”,“true”)
    [09:17:06] RSTD.SetVar (“/Settings/AutoUpdate/Interval”,“1”)
    [09:17:06] RSTD.SetVar (“/Settings/Monitors/UpdateDisplay”,“true”)
    [09:17:06] RSTD.SetVar (“/Settings/Monitors/OneClickStart”,“true”)
    [09:17:06] RSTD.SetVar (“/Settings/Automation/Automation Mode”,“false”)
    [09:17:06] RSTD.Transmit ("/")
    [09:17:06] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\vivenkat\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
    [09:17:06] RSTD.BUILD ()
    [09:17:06] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\vivenkat\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
    [09:17:06] RSTD.Transmit ("/")
    [09:17:06] RSTD.AL_BUILD ()
    [09:17:06] RSTD.AL_LoadXml ()
    [09:17:06] RSTD.Transmit ("/")
    [09:17:06] RSTD.AL_Init()
    [09:17:06] RSTD.Clients_build()
    [09:17:06] gm:初始化
    [09:17:06] gm:加载了'C:\ti\mmwave_studio_02_00_00_02\mmWaveStudio\clients\LabClients.dll'
    [09:17:06] gm:1个访客(s)初始化
    [09:17:06] GM:1个模块初始化
    [09:17:06] gm:2选项卡(s)初始化
    [09:17:06] RSTD.Client_LoadXml()
    [09:17:06][RadarAPI]:启动 Matlab 引擎..
    [09:17:25][RadarAPI]:MATLAB 引擎已启动!
    [09:17:28][RadarAPI]:ar1.LoadSettings ('C:\Users\vivenkat\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
    [09:17:28]测试=错误
    [09:17:28]
    [09:17:28]***脚本已成功完成。***
    [09:18:34][RadarAPI]:打开 GPIO 控制端口()
    [09:18:34][RadarAPI]:状态:已通过
    [09:18:35][RadarAPI]:打开板控制端口()
    [09:18:35][RadarAPI]:状态:已通过
    [09:18:36][RadarAPI]:AR1.FullReset ()
    [09:18:36][RadarAPI]:状态:已通过
    [09:18:37][RadarAPI]:关闭板控制端口()
    [09:18:37][RadarAPI]:状态:已通过
    [09:18:37][RadarAPI]:关闭 GPIO 控制端口()
    [09:18:37][RadarAPI]:状态:已通过
    [09:18:37][RadarAPI]:AR1.SOPControl (2)
    [09:18:37][RadarAPI]:状态:已通过
    [09:18:41][RadarAPI]:ar1.Connect (11、115200、1000)
    [09:18:42][RadarAPI]:ar1.calling_isconnected ()
    [09:18:43][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("IWR6843")
    [09:18:43][RadarAPI]:状态:已通过
    [09:18:43][RadarAPI]:RS232未连接..!!!!
    [09:18:43][RadarAPI]:ar1.frequencyBandSelection("60G")
    [09:18:43][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("IWR6843")
    [09:18:43][RadarAPI]:状态:已通过
    [09:18:43]器件状态:IWR6843/QM/SOP:2/ES:1
    [09:18:44][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("IWR6843")
    [09:18:44][RadarAPI]:状态:已通过
    [09:18:44][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("IWR6843")
    [09:18:44][RadarAPI]:状态:已通过
    [09:18:44]器件状态:IWR6843/QM/SOP:2/ES:1
    [09:18:44][RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\vivenkat\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
    [09:18:56][RadarAPI]:ar1.DownloadBSSFw ("C:\\ti\\mmwave_studio:02_00_00_02\\rf_ever_firmware\\radarss\\xwr68xx_radarss.bin")
    [09:18:57][RadarAPI]:下载 BSS ROM RPRC 二进制文件。
    [09:19:40][RadarAPI]:AR1.GetBSSFwVersion()
    [09:19:40][RadarAPI]:BSSFwVersion:(06.00.05.00 (01/08/18))
    [09:19:57][RadarAPI]:ar1.DownloadMSSFw ("C:\\ti\\mmwave_studio:02_00_00_02\\rf_ever_firmware\\masterss\\xwr68xx_masterss.bin")
    [09:19:58][RadarAPI]:下载 MSS RPRC 二进制文件。

    突出显示的行是计算机冻结的位置。 我已附上我的 mmWave Studio 的屏幕截图。

    谢谢、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、

    让我们从 DCA1000开始

    1. 将多路复用器置于载波上的"单独"模式。
    2. SOP 处于"DCA"模式
    3. 将2根 micro USB 电缆连接到载波并为其通电
    4. 打开 mmWave Studio 并尝试手动连接、这应该会让您使用 SPI 进行连接

    请告诉我您是否能够实现这一点

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、我做了与你建议的一样的事情。 多路复用器处于单路模式、SOP 跳线处于 DCA 模式。 它仍然无法通过 SPI 进行连接。 我 的系统会冻结。  我的 shell 上也没有日志打印。 我认为这是因为 FTDI 开关不 在正确的位置。 我随附了我的设置的三张图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、

    断开 DCA1000。

    将2根 micro USB 电缆连接到载波并为其通电。

    然后重复该过程

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我将两  根 microUSB 电缆连接到 XDS110和 FTDI_USB 端口时、 mmWave Studio 不会显示两个 CFG 和 Data_ports。 我只看到四个 DEVPACK 端口。  但它们在我的设备管理器中可见、我可以使用 Putty 打开它们。 是否可以通过重新安装 mmWave Studio 来解决该问题? 如何卸载它? 没有用于此操作的卸载程序。

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vijay、

    使用 COM 端口下拉菜单旁边的按钮刷新或关闭 mmWave Studio、按照先前的说明连接设备、然后打开 mmWave Studio。

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、我也这样做了、mmWave Studio 似乎不再回复。 我附上了这张图片。

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vijay、

    您能否尝试另一台计算机(无虚拟机)

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vijay、

    此外、您能否在使用 mmWave Studio 之前擦除 sflash。

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、我无法访问另一台计算机。 是否应使用 Uniflash 擦除闪存? 如何继续? 是否有命令行实用程序可实现此目的?

    Vijay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、

    是的、请使用 Uniflash 擦除 sflash。 说明链接

    此外、您能否对设备管理器的图片/屏幕截图进行捕捉、以显示"端口"?

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vijay、

    如果您仍有问题、请告知我们、现在我将关闭此主题并考虑其已解决。

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好、很抱歉我迟到了。 过去两周我休假、无法访问我的电子邮件。 但在我离开之前、我尝试使用 uniflash "格式化 SFLASH "、但无法擦除闪存。 我现在尝试执行相同的操作、但我遇到了相同的错误。 mmWaveICBoost 处于独立模式。 我已附上 uniflash 实用程序的屏幕截图。 我按照 此链接中的说明进行操作。 这对我来说仍然不起作用。  

    在按下格式 SFLASH 前、I 重启(NRST 按钮)。  

    谢谢、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vijay、

    请打开一个新的主题并引用此主题。

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../781558 - Alex、我在这里创建了一个新问题。