主题中讨论的其他器件:IWR6843、 MMWAVEICBOOST、 UNIFLASH
您好!
我一直在使用 DCA1000EVM + mmWaveICBoost + IWR6843的组合。 我按照 mmWaveBoostIC 用户指南第14页的表3中的说明进行操作、并且在此基础 上、我已经能够解决 RS232问题、mmWave Studio 正在将我的器件识别为 IWR6843/QM/SOP:2/ES:1、但 SPI 连接状态仍为"断开连接"。 这是软件问题还是硬件问题、还是两者兼而有之?
我是 IWR6843感应套件的新用户、我还有 另外一个 TT 需要了解如何打开演示可视化工具。 我的硬件是否有问题? 我们最近购买了它。
如果有任何意见、我将不胜感激。 此时、想法完全耗尽。
Vijay