This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC0851EVM:使用 EVM 和 LDC_TOO; s-ext49.xlsx 进行设计

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC0851EVM, LDC0851
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/772451/ldc0851evm-designing-with-evm-and-ldc_too-s-ext49-xlsx

器件型号:LDC0851EVM
主题中讨论的其他器件: LDC0851

大家好、我正在查看如何使用 LDC0851来检测.090英寸厚的冷轧钢板。  我要使用 LDC0851EVM 进行原型设计、它工作得很好。  我对线圈设计有几个问题。

我找到了 LDC_Tools-ext49.xlsx、事实证明它非常有用、谢谢!  但是、当我从 LDC0851EVM 文档中插入线圈直径、2层、6密耳布线和空间的数字时、 对于圆形线圈、1oz 铜的电感不会得到 EVM 上线圈所表示的6.2uH 的电感、即使在两层之间的间距下拖转启动也是如此。

此外、在使用螺旋电感器设计器电子表格设计线圈时、选择了0851、然后将其中的数字插入 LDC0851_calc 电子表格中、我会得到传感器频率和电感与目标的不同结果。  我应该更信任哪个电子表格?

还有一个问题。  在我的设计中、板将位于传感器上。  该设计将在板脱离传感器时向系统发出警报。  我是否使用 Ind/Freq 图表确定最佳操作点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高 Domenic、
    我们已收到您的请求、我们会尽快回复您。

    此致、
    Bala Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Domenic、

    只要在螺旋电感器设计器选项卡上选择了 LDC0851、就应该得到正确的频率测量值。 对于与目标交互的频率/电感、螺旋电感设计器可能使用比 LDC0851更好的估算值。

    正确的是、这里显示了电感/频率图、以向您展示允许的设计空间。

    请注意、螺旋电感器设计器是一个估算值、可能会关闭。 您始终需要检查线圈的最终电感值。 很可能、线圈的记录电感是使用阻抗分析仪测量的。