请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC0851EVM 主题中讨论的其他器件: LDC0851
大家好、我正在查看如何使用 LDC0851来检测.090英寸厚的冷轧钢板。 我要使用 LDC0851EVM 进行原型设计、它工作得很好。 我对线圈设计有几个问题。
我找到了 LDC_Tools-ext49.xlsx、事实证明它非常有用、谢谢! 但是、当我从 LDC0851EVM 文档中插入线圈直径、2层、6密耳布线和空间的数字时、 对于圆形线圈、1oz 铜的电感不会得到 EVM 上线圈所表示的6.2uH 的电感、即使在两层之间的间距下拖转启动也是如此。
此外、在使用螺旋电感器设计器电子表格设计线圈时、选择了0851、然后将其中的数字插入 LDC0851_calc 电子表格中、我会得到传感器频率和电感与目标的不同结果。 我应该更信任哪个电子表格?
还有一个问题。 在我的设计中、板将位于传感器上。 该设计将在板脱离传感器时向系统发出警报。 我是否使用 Ind/Freq 图表确定最佳操作点?