This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:Demo Visualizer 的配置有问题。 无法在每个配置中提取 TLV "Range Profile"

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/772823/awr1642boost-problem-with-the-configurations-of-the-demo-visualizer-impossible-to-extract-the-tlv-range-profile-in-each-configurations

器件型号:AWR1642BOOST

您好!

我将演示可视化工具与 AWR1642BOOST 配合使用、并且需要从应用帧中提取"范围配置文件"。

在配置"4 Rx、2 Tx (15度)"中、我可以从帧(TLV 编号2)中提取"距离曲线"。

但在以下配置中:

-"4 Rx、1 Tx (30度)"、

-"2 Rx、1 Tx (60度)"、

-"1 Rx、1 Tx (无)"

这是不可能的、因为 TLV 的"范围配置文件"被 TLV 的"噪声配置文件"或其他 TLV 所取代。

同样  、在配置"2 Rx、1 Tx (60度)"中、雷达在可视化工具中检测到5个物体、但在帧中检测到的物体有两倍(每个物体的信息是同一信息的2倍、这些信息直接在帧中读取)、我不理解原因。

我需要知道如何在每个配置中提取此 TLV、以及它是否是演示源代码中的错误(因为目前我没有根据天线配置找到帧结构的代码)、或者我是否犯了错误。

此致、

K é vin。

PS:我已经阅读了有关演示数据结构的 pdf、我知道在"检测到的物体"通常为"距离 Profil"之后、以下 TLV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该图是否仍然显示此配置中的正确结果?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、

    是的、该图显示了每个配置中的正确结果、这就是为什么帧会因配置而异的原因。

    此致、
    K é vin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请您与我们分享

    -一个工作示例:4 Rx、2 Tx (15度)"
    -一个不起作用的示例:"4 Rx、1 Tx (30度)"

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    以下是以下文件中的三个示例:

    • 一个工作示例:4 Rx、2 Tx (15度)"
    • 一个不工作的示例:"4 Rx,1 Tx (30度)"-->它不是 TLV RangeProfile,而是 NoiseProfile 电视线。
    • 一个不起作用的示例:"2 Rx、1 Tx (60度)" -->检测到的对象有2倍的相同信息,它不是 TLV RangeProfile。

    我指定在可视化工具上观察到的信息是正确的。

    此致、

    K é vin

    e2e.ti.com/.../test2Rx1Tx60deg.txt

    e2e.ti.com/.../test4Rx2Tx15deg-.txte2e.ti.com/.../test4Rx1Tx30deg.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    代码没有此类已知问题、因此您看到的数据与绘制的数据不同、我感到很惊讶。

    您是否还可以共享"配置"选项卡的快照、或在收集此数据时用于在每种情况下配置传感器的 CFG 文件。 我想在最后重复一下这一点 同时、我将查看您的数据文件。

    -Madhvi