您好!
我将演示可视化工具与 AWR1642BOOST 配合使用、并且需要从应用帧中提取"范围配置文件"。
在配置"4 Rx、2 Tx (15度)"中、我可以从帧(TLV 编号2)中提取"距离曲线"。
但在以下配置中:
-"4 Rx、1 Tx (30度)"、
-"2 Rx、1 Tx (60度)"、
-"1 Rx、1 Tx (无)"
这是不可能的、因为 TLV 的"范围配置文件"被 TLV 的"噪声配置文件"或其他 TLV 所取代。
同样 、在配置"2 Rx、1 Tx (60度)"中、雷达在可视化工具中检测到5个物体、但在帧中检测到的物体有两倍(每个物体的信息是同一信息的2倍、这些信息直接在帧中读取)、我不理解原因。
我需要知道如何在每个配置中提取此 TLV、以及它是否是演示源代码中的错误(因为目前我没有根据天线配置找到帧结构的代码)、或者我是否犯了错误。
此致、
K é vin。
PS:我已经阅读了有关演示数据结构的 pdf、我知道在"检测到的物体"通常为"距离 Profil"之后、以下 TLV。