This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642BOOST:在 GUI Composer 中等待数据

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/772786/ccs-iwr1642boost-waiting-for-data-in-gui-composer

器件型号:IWR1642BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

我的器件在 Demo Visualizer 和其他示例中正常工作。
但器件未在 GUI Composer 中连接。
问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的张子:

    您将需要发送在毫米波演示可视化工具中执行的 CLI 传感器命令。 这些是 SDK 中 profile_xx.cfg 文件中的命令。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    sensorStop
    FlushCfg
    DfeDataOutputMode 1
    通道配置15 3 0
    ADCfg 2 1.
    adcbufCfg -1 0 1 0 0
    ProfileCfg 0 77 7 58 0 68 1 256 5500 0 30
    线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
    线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 2
    bpmCfg -1 0 1
    帧配置0 1 32 0 100 1 0
    低功耗0 1
    guiMonitor -1 1 1 0 1
    cfarCfg -1 0 2 8 4 0 5120
    cfarCfg -1 0 8 4 0 5120
    peakGrouping -1 0 1 224
    multiObjBeamForming -1 1 0.5
    calibDcRangeSig -1 0 -5 8 256
    扩展 MaxVelocity -1 0
    离合器拆卸-1 0
    CompRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
    measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2
    近场配置-1 0 0
    CQRxSatMonitor 0 3 4 127 0
    CQSigImgMonitor 0 63 8.
    类比监视器1 1.
    lvdsStreamCfg -1 0 0 0
    sensorStart

    我尝试像上面的命令那样输入它、但它没有。 我有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的张子:

    您的 XDS110端口似乎已消失、您应该通过它发送 UART 命令、这样您可能会在错误的端口上发送它们、因为波特率看起来是正确的。

    是否有原因不使用毫米波演示可视化工具或至少将其用作 GUI Composer 中的模板? 这对您来说可能是一个容易得多的选择。


    谢谢、
    Akash