This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA450Q1EVM:不同的传感器问题

Guru**** 1137320 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA450-Q1, PGA450Q1EVM, PGA460, PGA460-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/772892/pga450q1evm-different-transducer-problems

器件型号:PGA450Q1EVM
Thread 中讨论的其他部件:PGA450-Q1PGA460PGA460-Q1

您好!

我有一个 PGA450-Q1 EVM、连接随附的58kHz 传感器即可正常工作。
我想从 Bosch 切换到48kHz 换能器:

我已从模块的其余部分拆下压电元件(扣式连接器)并将其连接到 EVM。

我已将频率设置更改为48kHz 并更新了带通滤波器参数、但 EVAL 监控器每次仅显示单个峰值(大约为样本90)、即使未连接压电元件也是如此。

除了它们的频率为48kHz 之外、没有关于这些传感器的更多信息。 这种组合是否有任何原因不起作用?

此致、

伦内尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lennert、

    我们将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢! 一些额外信息:
    我假设 Bosch 传感器中的压电元件与以下元件类似:
    www.farnell.com/.../1759994.pdf

    它具有相同的频率、尺寸、方向性增益和工作温度。 该传感器为160V p-p 和48kHz、如果我理解正确、应与 PGA450Q1EVM 配合使用。

    此致、

    伦内尔特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lennert、

    采样90处的小峰值是由后台的 Gui-SPI 通信创建的假正峰值、可在 GUI 上忽略。

    对于 Bosch 传感器、驱动器和接收器规格/等级不公开、因此我不知道它是否与 PGA450兼容。 您可以探测传感器的正极端子、以检查 PGA450 +变压器+传感器是否在100~200Vpp 下生成正弦48kHz 波形。

    我怀疑需要修改匹配元件(变压器次级电感和/或并联调谐电容值)以匹配传感器的谐振。 否则、驱动器可能会失真、从而导致传感器的声压水平较低。

    您是否考虑使用 PGA460-Q1而不是 PGA450-Q1? 此外,您还可以在 PGA460支持页面上找到现成的闭顶式传感器列表,如:“PGA460传感器和变压器列表”( www.ti.com/.../slac787 )。 PGA460是 TI 最新推出的空气耦合超声波感应器件、具有更高的性能、更低的成本和更小的尺寸。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akeem:

    我确认确实有一个150V pp 的48kHz 波形

    我已从提供的列表中切换至以下换能器:Multicomp MCUSD17.5A48S11RS-30C。 该换能器具有与 Bosch 相同的特性(电压、频率、尺寸、方向性)、可与标准变压器配合使用。

    此致、

    伦内尔特