请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PGA450Q1EVM Thread 中讨论的其他部件:PGA450-Q1、 PGA460、 PGA460-Q1
您好!
我有一个 PGA450-Q1 EVM、连接随附的58kHz 传感器即可正常工作。
我想从 Bosch 切换到48kHz 换能器:
我已从模块的其余部分拆下压电元件(扣式连接器)并将其连接到 EVM。
我已将频率设置更改为48kHz 并更新了带通滤波器参数、但 EVAL 监控器每次仅显示单个峰值(大约为样本90)、即使未连接压电元件也是如此。
除了它们的频率为48kHz 之外、没有关于这些传感器的更多信息。 这种组合是否有任何原因不起作用?
此致、
伦内尔特