This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:使用 mmWave Studio 2.0.0.2和"IWR6843ISK+MMWAVEICBOOST"组合时遇到问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK, DCA1000EVM, MMWAVEICBOOST, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/770709/dca1000evm-problem-encountered-when-using-with-mmwave-studio-2-0-0-2-and-iwr6843isk-mmwaveicboost-combo

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843ISKMMWAVEICBOOSTIWR6843

我尝试使用 mmWave Studio 2.0.0.2来配合"IWR6843ISK+MMWAVEICBOOST"组合和 DCA1000EVM。 我非常确信我已正确连接两个板。 我可以在"设备管理器"下看到所有4个 FDTI 端口以及2个 XDS110端口。 我成功完成了第一步。 我被困在"RS232操作"的步骤中:我在设备管理器/端口下有一个用于"XDS110类应用/用户 UART"的 COM 端口(COM11)、FDTI 连接状态为"已连接"。 我还关闭了 SOP0和 SOP1上的跳线、使 SOP2保持开路。 但是、当我单击"RS232 Operations:(RS232操作)"下的"Connect (连接)"时、我收到错误消息:

错误:[RadarAPI]:错误:连接失败:调用 ConnectTarget 返回3.

"RS232 Connectivity Status:Disconnected"(RS232连接状态:已断开)不会变为"Connected"(已连接)。

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ziyou、

    查看下图、确保其处于"DCA 模式"且 DCA1000设置正确(绿色 PCB)

    希望这能解决您的问题

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好、我也有同样的问题。 我已附上 我的设置照片。 如果您能告诉我、我将不胜感激。 我还使用相同的设置。 IWR6843 + mmWaveICBoost + DCA1000EVM。 谢谢!

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex:是的、这可以解决我的问题。 现在、我可以连接 RS232、也可以连接 SPI。 现在、我可以点击"SensorConfig"选项卡下的"PostProC"按钮来查看一些后处理结果。 非常感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、对我的问题进行了更新。 我听从了您的建议、能够解决 RS232连接问题。 但 SPI 连接似乎没有变化。 器件状态已更改为 IWR6843/QM/SOP:2/ES:1。 请告知我如何继续。 非常感谢!

    P.S 我也可以创建另一个 TT。

    Vijay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vijay、

    很抱歉、我错过了您之前的消息、如果您创建了另一个线程、您很乐意为您提供帮助。

    谢谢
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alex、我将创建另一个主题并在此分享链接。