主题中讨论的其他器件:IWR6843ISK、 MMWAVEICBOOST、 IWR6843
我尝试使用 mmWave Studio 2.0.0.2来配合"IWR6843ISK+MMWAVEICBOOST"组合和 DCA1000EVM。 我非常确信我已正确连接两个板。 我可以在"设备管理器"下看到所有4个 FDTI 端口以及2个 XDS110端口。 我成功完成了第一步。 我被困在"RS232操作"的步骤中:我在设备管理器/端口下有一个用于"XDS110类应用/用户 UART"的 COM 端口(COM11)、FDTI 连接状态为"已连接"。 我还关闭了 SOP0和 SOP1上的跳线、使 SOP2保持开路。 但是、当我单击"RS232 Operations:(RS232操作)"下的"Connect (连接)"时、我收到错误消息:
错误:[RadarAPI]:错误:连接失败:调用 ConnectTarget 返回3.
"RS232 Connectivity Status:Disconnected"(RS232连接状态:已断开)不会变为"Connected"(已连接)。
请帮帮我。