请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMP91300 主题中讨论的其他器件: LDC1101、 LDC1614
团队、
我们采用 LMP91300设计了 PNP 传感器。 我测量了两个 PCB、每个 PCB 上都有 LMP91300 (D4和 D5)、器件/PCB D4显示的测量值与器件 D5完全不同。
一次测量是来自接近寄存器22个值的平均值。 我在这些 PCB 之间更改了电容器 CF (CF_4 <-> CF_5)、CBY (CBY_4 <-> CBIY5)、热敏电阻、线圈(线圈电感约为165uH)。 它仍然是相同的。
您能否帮助理解 D4和 D5之间为什么存在如此大的差异? 我们在哪里犯错?
原理图、布局、寄存器值和测量值、我们可以离线共享。
感谢您的提示帮助。