This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91300:在两个相同 PCB 上的测量值#39;s 之间存在差异

Guru**** 1377350 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91300, LDC1101, LDC1614
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/770492/lmp91300-measurements-on-two-same-pcb-s-differ-from-each-other

器件型号:LMP91300
主题中讨论的其他器件: LDC1101LDC1614

团队、

我们采用 LMP91300设计了 PNP 传感器。  我测量了两个 PCB、每个 PCB 上都有 LMP91300 (D4和 D5)、器件/PCB D4显示的测量值与器件 D5完全不同。

一次测量是来自接近寄存器22个值的平均值。 我在这些 PCB 之间更改了电容器 CF (CF_4 <-> CF_5)、CBY (CBY_4 <-> CBIY5)、热敏电阻、线圈(线圈电感约为165uH)。 它仍然是相同的。

您能否帮助理解 D4和 D5之间为什么存在如此大的差异? 我们在哪里犯错?

原理图、布局、寄存器值和测量值、我们可以离线共享。

感谢您的提示帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先、您为什么使用 LMP91300? 我们几乎总是尽可能推荐较新的器件之一、例如用于 Rp 的 LDC1101或用于 L 测量的 LDC1614/2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、请随时直接与我联系。 你可以找到我作为克兰西·古德.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clancy、您好!

    您能否更新 LMP91300产品文件夹页面以显示建议改用其他器件? 这应该有助于避免将来出现类似情况;目前没有 NRND 状态、也没有其他推荐器件的说明。

    让我用文件脱机跳到您。

    谢谢、此致