This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:连接但 GUI 应用程序失败

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/841798/iwr6843aopevm-connect-but-failed-gui-application

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHIWR6843

您好!

我今天有两个 IWR6843 AOP 插件模块。 我使用 uniflash 将 lab20的"AOP_pplcount_lab_68xx.bin"编程到两个模块。 并使用"Gui_a_base_no_logic\main_pplcount_viz.exe"执行人员计数评估。 我安装了"CP210xVCPInstaller_x64.exe" SICP2105 UART 驱动程序、使用增强型 COM 设置 UART 端口、使用标准 COM 设置数据端口、并在进行上述评估之前重新启动我的 PC。 结果是我成功执行了"main_pplcount_viz.exe"、人们在我的第一个模块上计数、但在第二个模块上失败。 控制台中的错误消息如下所示: 请帮助解决我的第二个模块上的错误消息、或者该模块实际上是 NG 模块吗?

=================== 控制台消息 ===========

串行端口已打开。 正在重新初始化...
正在打开配置文件 mmw_pplcount_demo_default.cfg ...
正在将配置从 mmw_pplcount_demo_default.cfg 文件发送到 IWR16xx ...

串行端口对象:Serial-COM12

通信设置
端口:COM12
波特率:115200
终结器:'LF'

通信状态
状态:打开
记录状态:关闭

读/写状态
TransferStatus:空闲
可用字节:0
接收器值:0
ValuesSent:0


sensorStop
警告:意外警告:在到达终端之前发生超时。
警告:读取失败:超时期间内未返回指定数量的数据。
FlushCfg
警告:意外警告:在到达终端之前发生超时。
警告:读取失败:超时期间内未返回指定数量的数据。
DfeDataOutputMode 1
警告:意外警告:在到达终端之前发生超时。
警告:读取失败:超时期间内未返回指定数量的数据。
通道配置15 7 0
警告:意外警告:在到达终端之前发生超时。
警告:读取失败:超时期间内未返回指定数量的数据。
ADCfg 2 1.
警告:意外警告:在到达终端之前发生超时。
警告:读取失败:超时期间内未返回指定数量的数据。
adcbufCfg -1 0 1 1

警告:意外警告:在到达终端之前发生超时。
警告:读取失败:超时期间内未返回指定数量的数据。
ProfileCfg 0 60.6 100 7 40 0 82 1 128 5300 0 48

警告:意外警告:在到达终端之前发生超时。
警告:读取失败:超时期间内未返回指定数量的数据。
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
警告:意外警告:在到达终端之前发生超时。
警告:读取失败:超时期间内未返回指定数量的数据。
线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 2
警告:意外警告:在到达终端之前发生超时。
警告:读取失败:超时期间内未返回指定数量的数据。
线性调频脉冲配置2 2 0 0 0 0 4
警告:意外警告:在到达终端之前发生超时。
警告:读取失败:超时期间内未返回指定数量的数据。
帧配置0 2 64 0 50 1 0

警告:意外警告:在到达终端之前发生超时。
警告:读取失败:超时期间内未返回指定数量的数据。
低功耗0 0

警告:意外警告:在到达终端之前发生超时。
警告:读取失败:超时期间内未返回指定数量的数据。
cfarCfg -1 0 8 4 0 7120

警告:意外警告:在到达终端之前发生超时。
警告:读取失败:超时期间内未返回指定数量的数据。
cfarCfg -1 0 4 2 3 0 7120

警告:意外警告:在到达终端之前发生超时。
警告:读取失败:超时期间内未返回指定数量的数据。
生成参数-4.0 4 0.1 8 -4 4.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    在尝试运行演示之前、您是否已将器件退出闪存模式? 从错误消息中,设备未响应 CLI 命令。  

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我将 SW2更改为关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    有什么建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    请使用 Tera Term 等应用程序连接到 UART COM 端口。  然后在器件上运行演示。  如果器件正常运行、您应该会在 Tera Term 上看到如下输出:

    mmwdemo//>

    然后、器件可以接收命令。  请检查并告诉我您看到的内容。

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    如果先开始计数 GUI、则收到 Tera Term 消息"Access Denied"、如果先开始计数 GUI、则收到"发表 未连接"、然后再开始计数 GUI。

    测试:

    1.执行 Tera Term

    2.选择"串行"

    3.选择"COM12:Silicon Labs Dual CP2105 USB 转 UART 桥接器:增强型 COM 端口[COM12]

    4.黑色控制台处于待机状态

    5.在 lab20中执行"main_pplcount_viz.exe"

    6.选择"Visualizer Setup"中的"UART with COM12"、"Data with COM13"

    7.获得状态"COM 状态:端口未连接"

    B 测试:

    1.执行 Tera Term

    2.选择"串行"

    3.选择"COM13:Silicon Labs Dual CP2105 USB to UART Bridge: Standard COM Port [COM13]

    4.黑色控制台处于待机状态

    5.在 lab20中执行"main_pplcount_viz.exe"

    6.选择"Visualizer Setup"中的"UART with COM12"、"Data with COM13"

    7.获得状态"COM 状态:端口未连接"

    C 测试:  

    1.在 lab20中执行"main_pplcount_viz.exe"

    2.选择"Visualizer Setup"中的"UART with COM12、data with COM13

    3. COM 状态:端口已连接

    4.执行 Tera Term

    5.选择"串行"

    6.选择"COM12:Silicon Labs Dual CP2105 USB 转 UART 桥接器:增强型 COM 端口[COM12]

    7.收到错误"无法打开 COM12:访问被拒绝"。

    D 测试:  

    1.在 lab20中执行"main_pplcount_viz.exe"

    2.选择"Visualizer Setup"中的"UART with COM12、data with COM13

    3. COM 状态:端口已连接

    4.执行 Tera Term

    5.选择"串行"

    6.选择"COM13:Silicon Labs Dual CP2105 USB to UART Bridge: Standard COM Port [COM13]

    7.收到错误"无法打开 COM13:访问被拒绝"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    还有其他建议吗?  

    或者、我应该返回给您吗? 或者、您可以给我发送另一个用于交换的地址吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    连接到 COM12时、您是否将波特率设置为115200? 您将无法同时将 GUI 和 Tera Term 连接到器件-此测试仅用于检查是否正在获得输出。 请查看 EVM 用户指南、并确保所有开关位于正确的位置。  您是否能够运行 OOB 演示?

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波特率是在哪里设置的? 在 Tera? 在 DeviceManager 中? 如果是 DeviceManager、我以前试过它、则会出现相同的问题。  

    如果我只连接 Tera。 选择 COM12后、它就会离开一个黑色的控制台屏幕。 无输出。  

    关于开关、是的、我遵循了用户指南、并再次查看开关设置是否正确。 请记住、我购买了两个模块。 这失败了、另一个是工作。 我比较过、两个模块的开关设置完全相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在设备管理器中设置波特率。  请尝试运行 OOB 演示、以确保这是由于电路板而不是软件而导致的问题。

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚才尝试过、它没有用处。 仍然失败。  

    您能指导我如何进行交换吗? 流程是什么? 请"最快的方式"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    您能否确认 OOB 演示也不适用于器件?

    谢谢、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、

    您希望我运行哪种 OOB 演示?

    我在 out_for_box_demo 文件夹中看到8个文件夹:

     14xx_mmWave_SDK

    16xx_mmWave_SDK  

     3. 18XX_mmWave_SDK

    4.68xx_AOP_mmWave_SDK_hwa  

     68xx_mmWave_SDK_DSP

    6.68xx_mmWave_SDK_hwa  

    7. 68xx_ods_point_cloud_demo

    8. 通用

    令人惊讶的是它是"68xx_AOP_mmWave_SDK_hwa"、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    请运行68xx_AOP_mmWave_SDK_hwa 实验。

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我们有其他用户报告了 iwr6843 AOP 器件的 OOB 演示问题。  我们在 以下位置发布了修复:https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/p/845162/3126348#3126348

    这可能适合您。

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更新了 bin 文件并尝试了 OOB 演示。 我看到随附的图片。 这是什么意思?  

     什么是 xwr64xxAOP_mmw_demo.bin 文件? 对于管理费用人员来说、这是很重要的吗? 还是其他东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我所附的 OOB 演示屏幕截图是指模块可以正常工作、则我尝试 了 Gui_a_base_no_logic /main_pplcount_viz.exe 仍然无法正常工作。  

    我还在尝试 mmWave_industrial_toolbox_4_0_1的 aop_pplcount_lab_68xx.bin。 它仍然不起作用。

    但正如我之前提到的、它在我的另一个模块中工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    xwr64xxAOP_mmw_demo.bin 文件是 AOP 的 OOB 演示的修改版本、可修复启动问题。 因此、您拥有的电路板上有一个启动错误、可通过软件进行纠正。 要在该电路板上运行开销人员计数演示、您需要按照以下步骤操作: https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/833472 以重新构建 SDK 3.2.0.6。  然后、您将需要为 AOP 器件重新构建演示、确保您使用的是修改后的 SDK。  您可以通过重命名 AOP DSS 工程规范来导入 AOP 示例代码、使其与 ODS DSS 工程规范具有相同的名称、并删除 ODS DSS 工程规范(您可以将其重命名为其他内容或将其移至其他文件夹)

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我使用3.3.0.3 SDK (2019/9/17发布)、情况如何? 仍然需要遵循链接指导修改3.2.0.6?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    SDK 3.3.0.3仅支持 ES2.0器件。  AOP 是 ES1.0器件、因此必须使用 SDK 3.2

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、

    我按照您的指示进行了操作、但仍然失败。  

    昨天晚上、我们尝试了两个新购买的模块。 这很容易就能实现。 我不明白为什么这个失败的模块需要如此复杂的方法来继续它。   

    但是、即使是您的道路、它仍然失败。 那么、您同意我将模块退还给您吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我退货流程吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否有人可以告诉我如何退还此购买?  

    我购买了两个模块、一个模块通过测试、另一个模块失败。 因此、我还购买了5个模块。 所有5个模块都运行良好。 我很确定这个失败的模块确实失败了。 我需要如何退货的流程。 请提供。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    请联系当地销售代表以获取退货帮助。

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我是通过在线购买的。 您确定我可以通过当地销售部门退货吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我无法在该论坛上为退货提供便利、我只能提供技术支持。

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 感谢你的帮助。