你(们)好
我们使用 DCM1000EVM+1843BOOST 进行测试。 使用毫米波 studio2.0.0.2软件中的"BPM 线性调频脉冲配置"(图1所示区域)、将两个相邻线性调频脉冲的初始相位分别配置为0和 PI。
第一项测试: 使用"BPM 线性调频脉冲配置"将两个相邻线性调频脉冲的初始相位 分别配置为0度和180度。
在测试过程中、在开发板的前面放置了一个角反射器。 在被"POSTProC"处理后、两个线性调频脉冲回波信号的时域波形被延迟0和180度。
第二个测试: 使用" 基于线性调频脉冲的相移" 将 两个相邻线性调频脉冲的初始相位 分别配置为0度和90度。 其余配置参数保持不变。
但在第二个测试中、由 "POSTProC"处理的两个线性调频脉冲回波信号的波形之间没有延迟。
我的问题是:
(1)使用 "基于线性调频脉冲的相移"时是否有特殊配置?
(2)能否使用 "mmWave studio2.0.2"中的"基于线性调频脉冲的相移" 来控制 "AWR1843BOOST"?
谢谢