This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:如何使用 mmWave Studio 控制 AWR1843BOOST 的初始阶段

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/843462/awr1843boost-how-can-i-use-mmwave-studio-to-control-the-initial-phase-of-awr1843boost

器件型号:AWR1843BOOST

你(们)好

我们使用 DCM1000EVM+1843BOOST 进行测试。 使用毫米波 studio2.0.0.2软件中的"BPM 线性调频脉冲配置"(图1所示区域)、将两个相邻线性调频脉冲的初始相位分别配置为0和 PI。

第一项测试: 使用"BPM 线性调频脉冲配置"将两个相邻线性调频脉冲的初始相位  分别配置为0度和180度。

在测试过程中、在开发板的前面放置了一个角反射器。  在被"POSTProC"处理后、两个线性调频脉冲回波信号的时域波形被延迟0和180度。

第二个测试: 使用" 基于线性调频脉冲的相移" 将 两个相邻线性调频脉冲的初始相位  分别配置为0度和90度。  其余配置参数保持不变。

但在第二个测试中、由 "POSTProC"处理的两个线性调频脉冲回波信号的波形之间没有延迟。

我的问题是:

(1)使用 "基于线性调频脉冲的相移"时是否有特殊配置?

(2)能否使用  "mmWave studio2.0.2"中的"基于线性调频脉冲的相移" 来控制 "AWR1843BOOST"?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请记住、您在主题中发布的屏幕部分涉及不同的内容。 "基于线性调频脉冲的移相器"用于光束转向、使光束聚焦在雷达上、从而在缩小视野的同时实现更远的距离。 有关波束形成和波束控制的更多信息、请参阅此 E2E 主题。

    https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/p/638652/2392725

    BPM 线性调频脉冲配置允许您为输出线性调频脉冲提供0度或180度的相移。 有关 BPM 配置的更多信息、请参阅之前介绍此主题的 E2E 主题。

    https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/714261

    此致、
    Kyle