This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:MRR 的帧速率

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/842200/awr1843boost-frame-rate-for-mrr

器件型号:AWR1843BOOST

MRR 的帧速率是多少? 变速器的占空比是多少?  每种模式下 MRR 的比例是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以根据线性调频脉冲配置计算此信息。

    MMWAVE_automotive_toolbox\labs\lab0007_medium_range_radar\src\common\mrr_config_chirp_design_MRR120.h

    仅 MRR 模式下的帧速率为30ms/帧

    #define 子帧_MRR_PERIODICY_VAL          (6000000U)// 30ms

    MRR 帧包括2种线性调频脉冲:"慢速"和"快速"

    有128个慢速线性调频脉冲和128个快速线性调频脉冲。

    线性调频脉冲周期时间=空闲时间+斜坡结束时间

    #define PROFILE_MRR_IDLE_TIME_VAL          (500U)//5us

    #define PROFILE_MRR_RAMP_END_TIME_VAL      (6000U)//60US

    (可以在中找到这些值的含义

    C:\ti\mmwave_DFP_01_02_00_01\docs\AWR1xxx_Radar_Interface_Control.pdf、第5.5节)

    因此、快速线性调频脉冲的持续时间为65us。

    由于有128个快速线性调频脉冲、因此总持续时间为8320us = 8.32ms

    在慢速线性调频脉冲中、空闲时间通过以下方式增加:

    #define CHIRP_MRR_1_IDLE_TIME_VAL            (1300U)//13us

    因此、慢速线性调频脉冲的持续时间为78us。

    由于有128个慢速线性调频脉冲、因此总持续时间为9984us = 9.984ms

    因此、总线性调频脉冲持续时间为18.3ms

    这将帮助您计算占空比

    在 MRR/USRR 模式下、两种子帧类型都需要30ms。 因此、我们每60ms 对 MRR 帧执行一次

    谢谢你

    Cesar