Thread 中讨论的其他器件:AWR1843
您好!
我正在使用 AWR1843 EVM、现在我正在尝试与其他微控制器连接、我想使用 SPI 协议传输数据、我可以从哪里开始?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在使用 AWR1843 EVM、现在我正在尝试与其他微控制器连接、我想使用 SPI 协议传输数据、我可以从哪里开始?
谢谢
尊敬的 Vimal:
我假设您计划将物体数据从 AWR1843发送到外部 MCU。
为此、您可以使用来自传感器的 UART/SPI/CAN 接口。 我们已经有一个参考应用使用 CAN 接口在 TI-Rex 上发送对象数据。
如果您想使用 SPI 来实现此目的、我建议您访问 SDK 中的 SPI 测试应用、该应用提供了即使与 MSP43x MCU 一起也能在主/从模式下使用 SPI 的代码。
浏览文档- C:/ti/mmwave_sdk_03_02_00_04/packages/ti/drivers/spi/docs/doxygen/html/index.html
测试应用程序位于该路径中、即 C:\ti\mmwave_sdk_03_02_00_04\packages/ti\drivers\spi\test
此致、
Jitendra