This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:如何将 AWR1843 EVM 与其他微控制器连接?

Guru**** 2557960 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/839816/awr1843boost-how-to-interface-the-awr1843-evm-with-other-microcontrollers

器件型号:AWR1843BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1843

您好!

我正在使用 AWR1843 EVM、现在我正在尝试与其他微控制器连接、我想使用 SPI 协议传输数据、我可以从哪里开始?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vimal:

    我假设您计划将物体数据从 AWR1843发送到外部 MCU。

    为此、您可以使用来自传感器的 UART/SPI/CAN 接口。 我们已经有一个参考应用使用 CAN 接口在 TI-Rex 上发送对象数据

    如果您想使用 SPI 来实现此目的、我建议您访问 SDK 中的 SPI 测试应用、该应用提供了即使与 MSP43x MCU 一起也能在主/从模式下使用 SPI 的代码。

    浏览文档- C:/ti/mmwave_sdk_03_02_00_04/packages/ti/drivers/spi/docs/doxygen/html/index.html

    测试应用程序位于该路径中、即 C:\ti\mmwave_sdk_03_02_00_04\packages/ti\drivers\spi\test

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我们正在使用5个以上的雷达、您能不能建议使用最佳接口来获取具有良好数据速率和并行数据扫描的数据?

    这将有助于我继续前进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vimal:

    借助 AWR1843、您可以使用 CAN/CAN-FD 将所有这些器件连接到同一网络、一个中央 MCU (具有 CAN/CAN-FD)将收集所有这些数据。

    此致、

    Jitendra