This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/836528/drv5032-drv5032
器件型号:DRV5032您好、先生、
请针对 DRV5032提出2个问题、谢谢。
1. R22使用560K,好吗?
2、最大值 R22的值?
谢谢、Ian。
您好、先生、
客户使用 DRV5032"AJ"时、需要高电阻器、是吗?
谢谢、Ian。
Ian、
如果客户使用 AJ 版本、是的、则需要一个上拉电阻器。 请查看 此应用手册 以详细了解此主题、但以下是上述两个问题的答案:
答案可能是。 这不是一个有客观答案的问题。 当 DRV5032内部的 FET 导通时、OUT 节点将被拉低; 该节点下拉的速度是 RC 响应、其中时间常数是该所选电阻值乘以节点上的电容(寄生电容、负载电容以及旁路电容将在此处发挥作用)。 实际计算该值的过程非常复杂、因此我建议您的客户凭经验确定该值。 这里的重点是、他们选择的值越大、解决方案的功耗就越低、但这将是该线从高到低超越的速度的折衷。
2、正如我在第1部分所说的、这个电阻器主要用于指示电流以将节点拉低、所以从技术上讲、这个值可以是你想要的任何值。 请注意、您选择的电阻器值越大、磁性读取与将其注册到 OUT 节点的器件的实际输出之间的延迟就越大。