This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5032:DRV5032

Guru**** 1930900 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5032
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/734650/drv5032-drv5032

器件型号:DRV5032

我有一个应用、其中我将有一个多层系列的 DRV5032和磁体以塔式形式相互堆叠并间隔。  每个 DRV5032和磁体对将向系统指示其上方是否有另一个模块。   我不希望链路之外(上方和下方)的其他磁体产生影响。  我是否应该考虑单极开关、是否有工具可以帮助我计算磁强度和间距?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 TI 论坛。  听起来您只需要感应磁体的一个极点、因此使用单极开关可以帮助您避免意外地从磁场反向跳闸开关。  但是、同一方向的杂散磁场仍可能使开关跳闸(从上方的南极与从下方的北极相同)。  DRV5032DU 和 DRV5032FD 具有单极选项。  由于这些器件(在 X2SON 封装中)可选择对北极或南极单极、因此您可以交替排列行、以便当一行对上面的南极敏感时、其下方的行可能对上面的北极敏感。  这样、传感器下方的磁体将面临错误的方法来触发其上方的传感器。 (除非我不了解您的设置、并且您希望这些设置跳闸、否则每个传感器都可能对相同的磁场方向敏感)。

    DRV5032产品页面(http://www.ti.com/product/DRV5032) 有一个非常方便的计算器工具、可为您显示特定磁体的最大 Bop 和最小 BRP 跳闸距离。  该工具如下所示:

x 出现错误。请重试或与管理员联系。