Other Parts Discussed in Thread: AWR1243
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 您好!
我的系统可以接收 MIPI CSI2格式、如下所示。
但 AWR1243的 MIPI CSI2输出数据如下所示。
与上图相比、红色方形短数据包是额外的。
我想更改 没有红色方形短数据包的数据格式。
如果可能、请告诉我如何控制数据格式。
谢谢、
Hirosada