This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:来自 AWR1243的 MIPI CSI2数据格式

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/836601/awr1243-mipi-csi2-data-format-from-awr1243

器件型号:AWR1243

您好!

我的系统可以接收 MIPI CSI2格式、如下所示。

但 AWR1243的 MIPI CSI2输出数据如下所示。

与上图相比、红色方形短数据包是额外的。

我想更改 没有红色方形短数据包的数据格式。

如果可能、请告诉我如何控制数据格式。

谢谢、

Hirosada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在 CSI-2标准中、短数据包用于帧同步。

    我想您的系统支持短数据包。

    只有方框图的显示方式不同

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirosada San、您好!

    目前、我们没有 用于禁用数据传输中的短数据包的 API。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 、Cesar 和 Vivek