This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDEP-0092:Uniflash

Guru**** 2540040 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, UNIFLASH, AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/836047/ccs-tidep-0092-uniflash

器件型号:TIDEP-0092
主题中讨论的其他器件:AWR1642UNIFLASHAWR1642BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好:

根据 xWR16xx 毫米波演示、我在运行 AWR1642升压时遇到了以下问题:

在4.3 Flashing CCS 调试固件中、打开 Uniflash 后、应在 New Configuration, AWR 1642 chip 或 AWR 1642 Boost(的 EVM 中选择哪一个、请参阅图1)?

2.在本节中,填写完端口号后,返回程序界面。 本教程说明您需要重新启动设备并再次单击 Load images (加载映像)。 这是否意味着我应该在断电后打开电路板? 此外、单击 Load Images (加载映像)通常会导致加载失败(请参阅图2、3)、因为之前成功的加载端口被占用、所以在关闭后无法重新加载吗? 如果是、如何释放占用的端口? 或者如何解决此问题?

期待您的回复!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有 AWR1642BOOST EVM、请在 Uniflash 中选择"AWR1642BOOST"。

    刷写设备时、需要确保设备设置为刷写模式。 这是通过在 SOP0和 SOP2上放置跳线来实现的。 完成此操作后、关闭电源、然后再次打开设备电源。 您的器件当然需要通电、以便将任何应用二进制文件刷写到您的器件中。

    正确设置设备并打开电源后、在 Windows 设备管理器中确认"Application/UART" COM 端口、并在 Uniflash 中进行相应设置。 然后选择要刷写到器件中的二进制文件并选择"加载映像"。

    刷写过程完成后、移除 SOP2、然后再次对器件进行下电上电。 您现在可以启动目标应用程序了。

    此致、
    Kyle