请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DCA1000EVM 大家好、我尝试 使用 IWR1443boot 设置 DCA1000EVM、然后按照 中的 pdf "mwave_sensor_raW_DATA_CAPTURE_Using_dca1000"进行操作
training.ti.com/.../mmwave_sensor_raw_data_capture_using_dca1000_v02.pdf
但是、当我按下 软件"mmWave Studio"中的按钮" SPI Connect (5)"时、"SPI Connectivity Status"(PI 连接状态)会显示"Discovery"。
SOP0和 SOP1关闭、SOP2打开。