This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:具有 IWR1443 SPI 连接的 DCA1000EVM 失败

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/796384/dca1000evm-dca1000evm-with-iwr1443-spi-connect-failed

器件型号:DCA1000EVM

大家好、我尝试 使用 IWR1443boot 设置 DCA1000EVM、然后按照  中的 pdf "mwave_sensor_raW_DATA_CAPTURE_Using_dca1000"进行操作
training.ti.com/.../mmwave_sensor_raw_data_capture_using_dca1000_v02.pdf

但是、当我按下  软件"mmWave Studio"中的按钮" SPI Connect (5)"时、"SPI Connectivity Status"(PI 连接状态)会显示"Discovery"。

SOP0和 SOP1关闭、SOP2打开。

设置和详细输出如下所示:

那么,原因可能是什么,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴尼安、您好!

    请使用 Uniflash 擦除闪存 、然后重试。  您需要更改闪存模式的 SOP 设置才能进行擦除。 每次更改 SOP 设置时、都要循环通电。  在运行 mmWave Studio 之前、请务必切换回 DCA 模式。

    -Chloe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢