This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:将 TDC1000-TDC7200EVM 与 SMD50T21F1000R 连接

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/796275/tdc1000-tdc7200evm-interfacing-of-tdc1000-tdc7200evm-with-smd50t21f1000r

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

尊敬的先生:

我想测量柴油发电机箱中的燃油油位。

储罐尺寸如下:
1) 1200 * 900*900 mm^3
2) 1828*1706*252毫米^3.
我已决定使用器件型号 SMD50T21F1000R (https://www.steminc.com/PZT/en/piezo-electric-disc-50x21mm-r-1-mhz) 作为与  TDC1000-TDC7200EVM 评估模块连接的传感器。
 
请在以下方面帮助我:
 
1) 1) 要在 TDC1000上为此直径\厚度\功率输入的参数
2) 2)换能器的安装位置位于发电机箱内的顶部。
 
谢谢您、
Nikita Pal
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikita、

    您可以将换能器安装在油箱底部或顶部。

    如果您选择在顶部安装传感器、则将测量通过空气的超声波速度、对于空气、我们通常使用频率范围为40kHz 至几百 kHz 的传感器。
    如果传感器放置在底部、并且我假设柴油是液体形式、那么我们可以使用谐振频率为1MHz 的传感器、例如4Mhz。

    此外、确保传感器的方向不会从侧壁产生太多反射、如果传感器放置在容器的中心而不是侧面、通常可以避免这种情况。

    此类测量没有标准设置/参数、但我们建议查看我们的应用手册和 TDC1000数据表、了解适合您设置的参数。

    www.ti.com/.../sniu021a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Bharat 先生。 现在我已经清楚要输入到 IC TDC 1000的位置和参数,我已经了解了以下两种传感器规格,发现它们适合与 TDC1000-7200 EVM 模块连接。 请仔细观察、然后返回您的反馈。

    此外、如果您可以建议使用更好的换能器、请告诉我。

    1) 1) www.audiowell.com/.../product-detail.aspx
    2) 2) www.steminc.com/.../piezo-ceramic-disc-10x2mm-r-215-khz-wire-leads-smd10t2r111wl

    谢谢您、

    此致、
    Nikita Pal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikita、

    我看到针对同一问题打开了多个线程。 请告诉我我们是否可以将它们关闭或合并在一起、同时我会在您的应用中为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikita、

    我们没有任何传感器列表、其中包含它可以测量的距离。 我建议您与传感器制造商联系、了解传感器的功能。