请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000-TDC7200EVM
尊敬的先生:
我想测量柴油发电机箱中的燃油油位。
储罐尺寸如下:
1) 1200 * 900*900 mm^3
2) 1828*1706*252毫米^3.
我已决定使用器件型号 SMD50T21F1000R (https://www.steminc.com/PZT/en/piezo-electric-disc-50x21mm-r-1-mhz) 作为与 TDC1000-TDC7200EVM 评估模块连接的传感器。
请在以下方面帮助我:
1) 1) 要在 TDC1000上为此直径\厚度\功率输入的参数。
2) 2)换能器的安装位置位于发电机箱内的顶部。
谢谢您、
Nikita Pal