This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:FDC1004

Guru**** 1788580 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/796398/fdc1004-fdc1004

器件型号:FDC1004

我发现很多使用 FDC1004芯片的不同原型都有引脚-- PIN1:SHLD1和 PIN2:CIN1短接。  这些原型仍可实现其预期目的、但我需要知道我是否对 FDC1004芯片造成了任何长期损坏、这种错误会在将来降低这些原型的精度或可靠性、从而需要退回它们。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    我很乐意为您提供帮助。 明天让我来看看、我会回来给出明确的答案。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    我对延迟答复表示歉意。 虽然您绝对不应该在 CIN1和 SHLD1短接的情况下继续运行原型、但我认为芯片不太可能会有任何永久性问题。 对于原型设计应该可以。

    此致、