请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/796398/fdc1004-fdc1004
器件型号:FDC1004我发现很多使用 FDC1004芯片的不同原型都有引脚-- PIN1:SHLD1和 PIN2:CIN1短接。 这些原型仍可实现其预期目的、但我需要知道我是否对 FDC1004芯片造成了任何长期损坏、这种错误会在将来降低这些原型的精度或可靠性、从而需要退回它们。
谢谢你