Thread 中讨论的其他器件:AWR1642BOOST、
您好!
我有一个 AWR1642BOOST EVM (ES2.0)和一个 DCA1000 EVM。 之前、我使用的是毫米波 Studio02.00.02、FPGA 版本为2.7。 我在装有 Windows 10操作系统的戴尔笔记本电脑上使用它。
然后、我安装了最新的 mmWave Studio 02.01.00.00。 我按照文档 DCA1000 EVM 数据采集卡(spruij4a.pdf)第9节中的建议更新了 FPGA 二进制文件。 我按照建议的所有步骤操作。 使用了 Lattice Diamond Standalone Programmer 3.10 64位 Windows,最终显示操作成功。
然后我尝试使用 mmWave Studio 02.01.00.00。在需要时、我允许通过 Windows 防火墙进行访问。 (我甚至尝试完全禁用 Windows 防火墙)。
我已按照 mmWave Studio 用户指南中的建议设置 IP 地址。 但是、在"Sensor Config"选项卡中、当我单击"Setup DCA1000"按钮、然后单击"Connect、Reset and Configure"时、mmWave Studio 的输出控制台会显示错误" Unable to read FPGA Version "。 [错误-5]"
"输出日志"作为文本文件附加到此消息。
e2e.ti.com/.../Log0037_5F00_0.txt
您能不能指导一下问题是什么以及如何解决问题以使用具有 mmWave Studio 02.01.00.00和 FPGA 版本2.8的 AWR1642BOOST + DCA1000 EVM?
作为重新检查的进一步步骤、我使用相同的步骤重新安装了 FPGA 版本2.7、它在 mmWave Studio 中工作正常 02.00.00.02。然后、我再次尝试将 FPGA 2.8版与 mmWave Studio 02.01.00.00一起使用、但再次出现相同的故障。
提前感谢您的帮助。