This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:mmWave Studio 02.01.00.00、DCA1000 EVM 不显示 FPGA 版本2.8

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/866891/dca1000evm-mmwave-studio-02-01-00-00-dca1000-evm-not-showing-fpga-version-2-8

器件型号:DCA1000EVM
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642BOOST

您好!

我有一个 AWR1642BOOST EVM (ES2.0)和一个 DCA1000 EVM。 之前、我使用的是毫米波 Studio02.00.02、FPGA 版本为2.7。 我在装有 Windows 10操作系统的戴尔笔记本电脑上使用它。

然后、我安装了最新的 mmWave Studio 02.01.00.00。 我按照文档 DCA1000 EVM 数据采集卡(spruij4a.pdf)第9节中的建议更新了 FPGA 二进制文件。 我按照建议的所有步骤操作。 使用了 Lattice Diamond Standalone Programmer 3.10 64位 Windows,最终显示操作成功。

然后我尝试使用 mmWave Studio  02.01.00.00。在需要时、我允许通过 Windows 防火墙进行访问。 (我甚至尝试完全禁用 Windows 防火墙)。

我已按照 mmWave Studio 用户指南中的建议设置 IP 地址。 但是、在"Sensor Config"选项卡中、当我单击"Setup DCA1000"按钮、然后单击"Connect、Reset and Configure"时、mmWave Studio 的输出控制台会显示错误" Unable to read FPGA Version "。 [错误-5]"

 "输出日志"作为文本文件附加到此消息。

e2e.ti.com/.../Log0037_5F00_0.txt

您能不能指导一下问题是什么以及如何解决问题以使用具有 mmWave Studio 02.01.00.00和 FPGA 版本2.8的 AWR1642BOOST + DCA1000 EVM?

作为重新检查的进一步步骤、我使用相同的步骤重新安装了 FPGA 版本2.7、它在 mmWave Studio 中工作正常  02.00.00.02。然后、我再次尝试将 FPGA 2.8版与 mmWave Studio 02.01.00.00一起使用、但再次出现相同的故障。

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alper、

    如果您刷写 FPGA 版本2.7并与 mmWave Studio 2..01配合使用、它是否起作用?

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    1. 我刷新了 FPGA 版本2.7、它可以与旧 版 mmWave Studio 02.00.00.02配合使用、并且工作正常、就像以前一样。

    2.然后、我使用 mmWave Studio 02.01.00.00测试了相同的 FPGA 版本2.7、但它无法正常工作、并给出了与上述相同的错误。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alper、

    在 mmWave studio 2.01中、将创建一个"cf.json"文件、该文件是 mmWave studio 安装的 postproc 文件夹。 您可以共享该文件吗?

    此致、

    Vivek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    很抱歉我迟到的答复/

    当然、我要附上您需要的文件(cf.json)。

    注意:本 TI 网页不允许我附加 cf.json,因此,我打开 cf.txt 文件并将其保存在记事本中,然后将其附加到此邮件中。 我希望它能为您带来良好的效果。

    e2e.ti.com/.../cf.txt

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alper、

    json 文件似乎正常。 我们以前没有看到过这个问题。

    您可以尝试另一个实验吗? 在 mmWave Studio 的 Postproc 文件夹中、有一个"DCA1000EVM_CLI_Control.exe" CLI 可执行文件。 在 windows 命令提示符下,您可以调用以下命令:

    C:\D\TI\mmWave_studio 02_01_00_00\mmWaveStudio\PostProc > DCA1000EVM_CLI_Control.exe fpga cf.json

    在文件夹中保留与附件相同的 JSON 文件。 为 DCA1000通电并连接以太网电缆、然后尝试此操作。 您无需为此实验打开 mmWave Studio。

    如果系统断开连接错误也会出现此问题、您能否在 PC 上可用的其他位置重新安装 mmWave Studio?

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    我尝试了您建议的上述两个步骤、结果仍然是不幸的失败。 详细信息如下:

    1- 我听从了你的建议:

     mmWave studio 的 Postproc 文件夹中有一个"DCA1000EVM_CLI_Control.exe" CLI 可执行文件。 在 windows 命令提示符下,您可以调用以下命令:

    C:\D\TI\mmWave_studio 02_01_00_00\mmWaveStudio\PostProc > DCA1000EVM_CLI_Control.exe fpga cf.json

    在文件夹中保留与附件相同的 JSON 文件。 为 DCA1000通电并连接以太网电缆、然后尝试此操作。 您无需为此实验打开 mmWave Studio。  "

    我在命令窗口中获得的以下屏幕截图。

    2 - 然后、我将 mmWave Studio 02.01.00.00安装在 PC 上的另一个目录中、即 D、但当我尝试使用它时、它会出现与2019年12月18日发布的第一个帖子中提到的相同的问题。

    等待您的进一步建议。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alper、

    非常感谢您分享错误详细信息。 该 exe 似乎没有打开该文件的权限,因此无法打开 cf.json 文件。

    是否可以右键单击 DCA1000EVM_CLI_Control.exe 并验证该 exe 是否具有读取写入权限? 它们可能已在您的系统上被阻止。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    我检查了您提到的文件的文件权限。 我发现它具有相关权限。 我正在附加屏幕快照:

    还有其他建议吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alper、

    如果有访问该文件的所有权限,您还可以检查 cf.json 文件吗?

    此致、

    Vivek