This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:DCA1000 mmWaveStudio 2.1.0.0 CAN#39;t 通过升压板连接到 ES2 IWR6843ISR 时读取 FPGA 版本

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/862773/dca1000evm-dca1000-mmwavestudio-2-1-0-0-can-t-read-fpga-version-while-connected-to-es2-iwr6843isr-through-boost-board

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843

我正在运行 mmWaveStudio 2.1.0.0、但在"Connection"选项卡上、我从2.0.0.2 mmWave Studio 固件目录加载 BSS 和 MSS 镜像 bin 文件、因为出于某种原因、从2.1.0.0目录加载较新的 bin 文件会很快导致错误。   除此之外、从下面的日志文件中可以看到、在我转到传感器配置文件并单击"Setup DCA1000"按钮并获取所附的坏 FPGA 版本之前、一切都进展顺利:

  如果我继续并单击"DCA1000 ARM"、"Trigger Frame"和"PostProC"、我将获得捕获文件、指示未捕获任何内容、但包含错误列表、其中包括"以太网连接失败"

gm:构造函数
GM:Wed 2019年12月4日14:17:41
RSTD.Transmit ("/设置")
[14:17:41]
[14:17:41]###正在运行启动脚本:"c:\ti\mmwave_studio 02_01_00_00\mmWaveStudio\Scripts\Startup.lua"###
[14:17:41] RSTD.SetAndTransmit (“/Settings/Scripter/Display DateTime”,“1”)
[14:17:41] RSTD.SetAndTransmit ("/Settings/Scripter/DateTime 格式"、"HH:mm:ss")
[14:17:41]脚本编辑被忽略:再次尝试 UnBuild()或在编译之前。
[14:17:41] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/dll"、"C:\\ti\\mmwave_studio 02_01_00_00\\mmWaveStudio\\Clients\\LabClients.dll")
[14:17:41] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/use"、"true")
[14:17:41] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 1/使用"、"false")
[14:17:41] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 2/使用"、"false")
[14:17:41] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 3/use"、"false")
[14:17:41] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 4/use"、"false")
[14:17:41] RSTD.SetVar ("/Settings/AL Client/Al dll"、"C:\\ti\\mmwave_studio 02_01_00_00\\mmWaveStudio\\RUNTIME\\SAL.dll")
[14:17:41] RSTD.SetVar (“/Settings/Clients/Client 0/GuiDll",“”)
[14:17:41] RSTD.SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Enabled、"true")
[14:17:41] RSTD.SetVar (“/Settings/AutoUpdate/Interval”,“1”)
[14:17:41] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/UpdateDisplay、"true")
[14:17:41] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/OneClickStart、"true")
[14:17:41] RSTD.SetVar ("/Settings/Automation/Automation Mode"、"false")
[14:17:41] RSTD.Transmit ("/")
[14:17:41] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\Acer\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[14:17:41] RSTD.BUILD ()
[14:17:41] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\Acer\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[14:17:41] RSTD.Transmit ("/")
[14:17:41] RSTD.AL_BUILD ()
[14:17:41] RSTD.AL_LoadXml ()
[14:17:41] RSTD.Transmit ("/")
[14:17:41] RSTD.Al_Init ()
[14:17:41] RSTD.Clients_build()
[14:17:41] gm:初始化
[14:17:41] gm:加载了'C:\ti\mmwave_studio:02_01_00_00\mmWaveStudio\clients\LabClient.dll
[14:17:41] gm:1个访客(s)初始化
[14:17:41] GM:1个模块初始化
[14:17:41] gm:2选项卡(s)初始化
[14:17:41] RSTD.Client_LoadXml()
[14:17:41][RadarAPI]:ar1.selectRadarMode(0)
[14:17:41][RadarAPI]:状态:通过
[14:17:41]已安装 Matlab 运行时引擎
[14:17:41][RadarAPI]:启动 Matlab 引擎..
[14:17:45][RadarAPI]:MATLAB 引擎已启动!
[14:17:47][RadarAPI]:ar1.selectCascadeMode(0)
[14:17:47][RadarAPI]:状态:已通过
[14:17:47][RadarAPI]:ar1.LoadSettings ('C:\Users\Acer\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[14:17:47]测试=错误
[14:17:47] RstdNet:端口2777:侦听。
[14:17:47]
[14:17:47]***脚本已成功完成。***
[14:17:52][RadarAPI]:打开 GPIO 控制端口()
[14:17:52][RadarAPI]:状态:已通过
[14:17:53][RadarAPI]:打开板控制端口()
[14:17:53][RadarAPI]:状态:已通过
[14:17:54][RadarAPI]:AR1.FullReset ()
[14:17:54][RadarAPI]:状态:已通过
[14:17:54][RadarAPI]:关闭板控制端口()
[14:17:54][RadarAPI]:状态:已通过
[14:17:54][RadarAPI]:关闭 GPIO 控制端口()
[14:17:54][RadarAPI]:状态:已通过
[14:17:54][RadarAPI]:AR1.SOPControl (2)
[14:17:54][RadarAPI]:状态:已通过
[14:17:58][RadarAPI]:AR1.Connect (82、921600、1000)
[14:18:00][RadarAPI]:警告:已连接波特率115200
[14:18:01][RadarAPI]:警告:已断开现有波特率
[14:18:02][RadarAPI]:警告:尝试连接波特率921600
[14:18:03][RadarAPI]:ar1.calling_isconnected ()
[14:18:05][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("IWR6843")
[14:18:05][RadarAPI]:状态:已通过
[14:18:05][RadarAPI]:ar1.frequencyBandSelection("60G")
[14:18:05][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("IWR6843")
[14:18:05][RadarAPI]:状态:已通过
[14:18:05]器件状态:IWR6843/QM/SOP:2/ES:1
[14:18:05][RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\Acer\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[14:18:10][RadarAPI]:ar1.DownloadBSSFw ("C:\\ti\\mmwave_studio:02_00_00_02\\rf_ever_firmware\\radarss\\xwr68xx_radarss.bin")
[14:18:10][RadarAPI]:下载 BSS ROM RPRC 二进制文件。
[14:18:16][RadarAPI]:ar1.GetBSSFwVersion()
[14:18:16][RadarAPI]:BSSFwVersion:(06.00.05.00 (01/08/18))
[14:18:19][RadarAPI]:ar1.DownloadMSSFw ("C:\\ti\\mmwave_studio:02_00_00_02\\rf_ever_firmware\\masterss\\xwr68xx_masterss.bin")
[14:18:20][RadarAPI]:下载 MSS RPRC 二进制文件。
[14:18:22][RadarAPI]:ar1.GetMSSFwVersion()
[14:18:22][RadarAPI]:MSSFwVersion:(01.02.00.00 (29/08/18))
[14:18:27][RadarAPI]:AR1.PowerOn (0、1000、0、0)
[14:18:27][RadarAPI]:状态:已通过
[14:18:27]收到 MSS 上电完成异步事件!
[14:18:55][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("IWR6843")
[14:18:55][RadarAPI]:状态:已通过
[14:18:55][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("IWR6843")
[14:18:55][RadarAPI]:状态:已通过
[14:18:55]器件状态:IWR6843/QM/SOP:2/ES:1
[14:18:55][RadarAPI]:ar1.RfEnable()
[14:18:55][RadarAPI]:状态:已通过
[14:18:55]收到 BSS 加电完成异步事件!
[14:18:56][RadarAPI]:ar1.GetMSSFwVersion()
[14:18:56][RadarAPI]:MSSFwVersion:(01.02.00.00 (29/08/18))
[14:18:56][RadarAPI]:ar1.GetBSSFwVersion()
[14:18:56][RadarAPI]:BSSFwVersion:(06.00.05.00 (01/08/18))
[14:19:04][RadarAPI]:ar1.ChanNAdcConfig (1、1、0、1、1、1、 1、1、2、1、0)
[14:19:05][RadarAPI]:状态:已通过
[14:19:06][RadarAPI]:AR1.LPModConfig (0、0)
[14:19:06][RadarAPI]:状态:已通过
[14:19:08][RadarAPI]:ar1.RfInit()
[14:19:08][RadarAPI]:状态:已通过
[14:19:08]接收到 RF Init 异步事件!
[14:19:08][RadarAPI]:时间戳、温度:12683,39;APLL 状态、更新:1、0; SynthVCO1状态、更新:1、1;SynthVCO2状态、更新:1、 1;LODist 状态、更新:1、1;RxADCDC 状态、 更新了:0、0;HPFcutoff 状态、更新了:0、0; LPFcutoff Status、更新:0、0;PeakDetector Status、更新:0、 0;TxPower 状态、更新:0、0;RxGain 状态、 更新了:0、0;TxPhase 状态、更新了:0、0; RxIQMM 状态、更新:0、0;
[14:19:12][RadarAPI]:AR1.DataPathConfig (513、1216644097、0)
[14:19:12][RadarAPI]:状态:已通过
[14:19:14][RadarAPI]:ar1.LvdsClkConfig (1、1)
[14:19:15][RadarAPI]:状态:通过
[14:19:16][RadarAPI]:AR1.LVDSLaneConfig (0、1、0、0、0、 1、0、0)
[14:19:16][RadarAPI]:状态:已通过
[14:19:27][RadarAPI]:ar1.ProfileConfig (0、60、100、6、60、 0、0、0、0、0、 0、11.008、0、256、10000、 0、131072、30)
[14:19:27][RadarAPI]:状态:已通过
[14:19:50][RadarAPI]:AR1.ChirpConfig (0、0、0、0、0、0、 0、0、1、0、0)
[14:19:50][RadarAPI]:状态:已通过
[14:19:51]测试源已禁用...!!!
[14:19:51][RadarAPI]:AR1.DisableTestSource (0)
[14:19:51][RadarAPI]:状态:通过
[14:19:51][RadarAPI]:AR1.FrameConfig (0、0、8、128、40、 0、0、1)
[14:19:51][RadarAPI]:状态:通过
[14:19:54][RadarAPI]:ar1.GetCaptureCardDllVersion()
[14:19:54][RadarAPI]:向 DCA1000发送 dll_version 命令
[14:19:56][RadarAPI]:
[14:19:56] DLL 版本:1.0
[14:19:56][RadarAPI]:AR1.SelectCaptCaptureDevice ("DCA1000")
[14:19:56][RadarAPI]:状态:已通过
[14:20:01][RadarAPI]:ar1.CaptureCardConfig_EthInit("192.168.33.30"、"192.168.33.180"、"12:34:56:78:90:12"、4096、4098)
[14:20:01][RadarAPI]:AR1.CaptureCardConfig_Mode (1、2、1、2、3、 30)
[14:20:01][RadarAPI]:AR1.CaptureCardConfig_PacketDelay (25)
[14:20:02][RadarAPI]:向 DCA1000发送 FPGA 命令
[14:20:12][RadarAPI]:
[14:20:12] FPGA 配置:
[14:20:12]超时错误! 系统已断开连接
[14:20:12][RadarAPI]:正在将记录命令发送到 DCA1000
[14:20:23][RadarAPI]:
[14:20:23]配置记录:
[14:20:23]超时错误! 系统已断开连接
[14:20:23][RadarAPI]:ar1.GetCaptureCardFPGAVersion ()
[14:20:23][RadarAPI]:向 DCA1000发送 FPGA_VERSION 命令
[14:20:34][RadarAPI]:
[14:20:34]
[14:20:34]无法读取 FPGA 版本。 [错误-5]
[14:20:34]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否确保已相应地设置 IP 地址、并确保防火墙端口4096和4098未被防火墙阻止?

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有此问题的更新?

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我自己未能连接到 FPGA 的情况下、我的解决   方案是在 Windows 10计算机上使用 mmWave Studio 2.0.0.2来连接到 ES1 IWR6843它有时会崩溃、但运行良好。  

     我还发现了一个可能对他人有用的重要事项:  我设法通过转到"其他选项"页面并在 FFT 处理设置下选择16的过采样率来检测精度为+/- 2mm 的对象。  我相信这是通过用零填充时域数据来实现的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!  感谢您的分享。

    最棒的

    Zigang