This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV421EVM:适用于 LMG3411

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV421, INA253EVM, DRV421EVM, DRV425, INA253, AMC1300, AMC1200, DRV5053, AMC1301EVM, DRV425EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/795664/drv421evm-suitability-for-lmg3411

器件型号:DRV421EVM
主题中讨论的其他器件:DRV421INA253EVMDRV425INA253AMC1300AMC1200DRV5053AMC1301EVMDRV425EVM

您好!

我们有 LMG3411EVM-18子板、我们希望在闭合电流环路模式下使用它们。 我们找到了2个我们认为可以帮助我们的 EVM。 这些是;

·      DRV421 EVM。 如果此 EVM 可以正常工作、那么我们需要其中3个模块用于三相系统测量...对吧?

·      INA253EVM。 我们想知道-4V 限制。 正常交流电压范围为80V 至-80V

 

如果您认为这些是合适的选择、以及我们是否需要与其他 LMG EVM 配合使用、请告知我们。

此致

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    DRV421EVM 需要外部磁芯、因为该 EVM 仅具有用于评估 DRV421的具有支持组件和支持组件的器件。  这需要一个核心设计、并且有 技术文档工具 可帮助进行此设计。

    我们还具有可测量磁场并可使用的 DRV425。  这里有一个参考设计 、我在如何帮助提高精度方面有一些建议。

    我们还有一 个此参考设计,用于使用霍尔传感器 DRV5053测量电流 。

    INA253限制为-4V、无法支持-80V。   

    我们可以选择使用隔离放大器 AMC1200和 AMC1300。  这些器件需要具有浮动电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Javier、
    感谢您的回答

    我们的应用是闭环。 DRV425用于开环应用...正确? 原因是什么? 带宽(34KHz 对于闭环来说足够快)或精度(2%)?

    DRV5053。 LEM (电流传感器公司)表示、与霍尔效应技术相比、其磁通门技术可提供更精确的电流感应。 TI 技术也是如此吗?

    如果我们想使用分流电阻器,我们会提到放大器..... 对吧?

    INA253可完美地与直流电源为80VDC 且电流为+/-15Amp.....的逆变器配合使用 对吧?

    在我看来、INA253 EVM 是在不设计任何东西的情况下开始创建闭环的最快方法。。。 就是现成的 EVM……你同意吗?


    此致
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Javier、
    还有两个问题;
    您是否有任何包含霍尔效应传感器的 EVM (而不是参考设计)来测量三相电流?

    在控制交流电机的逆变器应用中,直流总线电压为80VDC,电流为+/-15A ...... NA253将承受高于-4伏的负电压...对吧?


    此致
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、

    对于开环、这意味着没有用于 DRV421等电流感应的闭环。 DRV425将测量电流产生的磁场。 可以校准精度、但这是必需的。 更重要的是、感应场的机械容差会随物理尺寸的不同而变化

    通常、由于传感器技术的噪声、漂移和范围、这是正确的。 通常情况下、磁通门传感器以更高的精度和更低的噪声测量磁场、但还有其他注意事项、例如磁场范围。 磁通门通常测量低电场、因此 DRV421需要反馈系统来计算电流。

    是的。 我提到了 AMC1200/AMC1300、以防您需要使用分流电阻器。

    INA253适用于-40°C 至85°C 的温度范围、并且如果您对自己的电路板进行布局、请记住所需的散热。

    我同意您是否低于-4V 共模电压。 此外、请注意您可能具有的任何电压尖峰、它将起作用。 工作 VCM 电压为80V、INA253的绝对最大额定值为90V VCM。

    因此、这意味着在任何情况下都不应超过90V VCM。 该器件应在80V 以下运行。 如果您的工作电压高于 VCM = 80V、则可能无法满足规格要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    通常、我们没有采用大规模设计的 EVM、通常只重点介绍将要评估的特定器件。

    这也取决于您测量电流的位置。  如果您在低侧进行测量、则始终位于地面周围。  请参阅同事 EDN 提供的此白皮书。

    EDN 白皮书链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier

    您可以使用 INA253使用 EVM 来测量+/- 15A 电流。 你是 具有使用霍尔效应测量相同电流的 EVM。 这一点 EVM 可能不止具有霍尔效应电流感应..... 我们会的 接受。


    此致

    Sam



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    INA253EVM 可测量+/- 15A 电流。  我刚才指出、布局的目的是确保散热性能良好、并能够满足较高的环境温度。  请参阅用户指南。  这是 INA253EVM 的链接

    我们目前没有配备霍尔传感器的 EVM 来测量电流。  您需要使用我上面提到的参考设计来设计一个、以满足您的需求。

    我们有 一个 DRV425汇流条评估模块 、但它要大得多、还需要根据您的需求进行重新设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、

    感谢您迄今提出的建议。

    我们现在将下订单、以便我们需要最终确认。  请 只需确认以下或其他事项。


    我们的目标是闭合我们设计的多个逆变器的电流环路。 以下是测量的电流的可能选项 这种情况;

    • 如果的直流总线为、INA253-EVM 将测量+/- 15A 电流 逆变器为0至80VDC (待定温度限制)。 无需 向该 EVM 添加任何内容即可获得所需的电压 与测量的电流成正比。 测量的电流 闭合电流环路。 对吧?
    • AMC1301EVM 也可以 used...in 在这种情况下、我们需要其中一个来测量每个相位 电流、我们还需要添加我们自己的分流电阻器。 测量的电流可用于闭合电流环路。 对吧?


    我进一步理解了这一点

    • DRV425可根据您提供的参考设计使用。
    • DRV425EVM 不能用于测量电流。 它 除了软件缩放因子、还需要从磁性放大 电流。 对吧?


    此致

    Sam




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    INA253EVM 可在-40°C 至85°C 的温度范围内测量高达15A 的电流、因此这应该很好。

    可以使用 AMC1301EVM、但请查看用户指南、因为我对该器件和 EVM 不太熟悉。

    DRV425测量磁场、DRV425汇流条参考设计用于测量100A、需要针对您的应用进行修改。 我建议您阅读 汇流条工作原理 、看看它是否适用于您的应用。

    DRV425EVM 只能测量磁场、您需要验证距离和方向才能获得良好的输出电压与电流。 此外、外部磁场也会产生更大的影响。 参考设计文档对此进行了说明、并说明了在电流测量中使用两个 DRV425的原因。