主题中讨论的其他器件:DRV421、 INA253EVM、 DRV425、 INA253、 AMC1300、 AMC1200、 DRV5053、 AMC1301EVM、 DRV425EVM
您好!
我们有 LMG3411EVM-18子板、我们希望在闭合电流环路模式下使用它们。 我们找到了2个我们认为可以帮助我们的 EVM。 这些是;
· DRV421 EVM。 如果此 EVM 可以正常工作、那么我们需要其中3个模块用于三相系统测量...对吧?
· INA253EVM。 我们想知道-4V 限制。 正常交流电压范围为80V 至-80V
如果您认为这些是合适的选择、以及我们是否需要与其他 LMG EVM 配合使用、请告知我们。
此致
Sam