主题中讨论的其他器件: TDC1000
您好!
我开始使用此板和软件 TDC1000-C2000EVM GUI 进行实验。 目前、我使用40kHz 传感器、因此我打算在将 TX_FREQ_DIV 设置为除以2的情况下在 CLKIN 上注入80Khz。
在 GUI 软件(Setup 文件夹)中、我选择 TDC_CLK_SOURCE _SELECT = EXT CLK。 问题是、该字段 TDC_CLK_FREQ 似乎仅接受1MHz 至16MHz 的范围。
我必须在此字段中输入哪个值?
提前感谢
Alex