This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-C2000EVM:TDC1000-C2000EVM 及其 GUI (40kHz 传感器)

Guru**** 2544980 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000-C2000EVM, TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/789457/tdc1000-c2000evm-tdc1000-c2000evm-and-its-gui-40khz-transducer

器件型号:TDC1000-C2000EVM
主题中讨论的其他器件: TDC1000

您好!

我开始使用此板和软件 TDC1000-C2000EVM GUI 进行实验。 目前、我使用40kHz 传感器、因此我打算在将 TX_FREQ_DIV 设置为除以2的情况下在 CLKIN 上注入80Khz。  

在 GUI 软件(Setup 文件夹)中、我选择 TDC_CLK_SOURCE _SELECT = EXT CLK。 问题是、该字段 TDC_CLK_FREQ 似乎仅接受1MHz 至16MHz 的范围。

我必须在此字段中输入哪个值?

提前感谢

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚历山德罗

    我收到了您的问题、我将在接下来的几天内回答、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、

    TDC1000的 CLKIN 最大值仅为16MHz。 此外、您只能使用1MHz 至16MHz 范围内的外部时钟。
    将永久时钟更改为1.28Mhz、并将 TX_FREQ_DIV 更改为32以使用40kHz 传感器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bharat、

    但我仍然不明白为什么下限为1MHz、因为 TDC1000数据表在第4页上有这样的说明

    6.3建议运行条件

    ƒCLKIN 工作频率为0.0616MHz

    因此、根据数据表、较低的限制应该是60kHz、而不是1MHz。

    此外、我不明白为什么软件必须知道外部频率、因为 TDC1000确实需要知道 CLKIN 频率的值

    谢谢

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚历山德罗

    请参见、时钟分频器允许 TDC1000将连接到 CLKIN 引脚的时钟源分频至谐振频率(ƒR)
    传感器的频率。 时钟分频器允许分频因子为2的幂。 时钟分频器的分频因子可通过 CONFIG_0寄存器中的 TX_FREQ_DIV 字段进行编程。 另请注意、GUI 和器件应知道外部时钟频率、以便将其与传感器的谐振频率相匹配。

    此外、EVM 和 GUI 主要配置为检测液体/气体的液位和浓度测量、对于此类应用、我们通常在几 MHz 的范围内使用更高的频率、因此其频率限制在1MHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bharat、

    我了解 CONFIG_0寄存器中 TX_FREQ_DIV 的用途...但您说"还要注意、GUI 和器件应该知道外部时钟频率"、那么您能帮助我找到数据集中的何处、它解释了如何告知 TDC1000应用于 CLKIN 的时钟频率? 是否有专用寄存器?  

    谢谢
    亚历山德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚历山德罗

    我们需要将外部时钟频率与传感器的谐振频率相匹配。 在这种情况下、当我们将 GUI 与 EVM 配合使用时、我们在 GUI 中提到了外部时钟频率、以使其与传感器的谐振频率相匹配。

    另请注意、器件 TDC1000中的 TX_FREQ_DIV 寄存器有助于将 CLKIN 引脚频率除以所用传感器的谐振频率。