This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:TPS79601DRBR

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, TIDEP-0092
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/793622/awr1642boost-tps79601drbr

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1642TIDEP-0092

您好!

AWR1642需要4个3.3V 、1.2V、1.8V 和1.3V 电压轨。TIDEP-0092有5个称为 VPP-1P7的电压轨、这是由5V_IN 通过称为 TPS79601DRBR (U11)的超低噪声 LDO 提供的保险丝链电压。 VPP_1P7的当前要求是什么?  VPP_1P7的最大噪声阈值是多少? 这是否可以由连接到 AWR1642的4个电源轨中的任何一个供电?

  同一 TPS79601DRBRR LDO 用于通过3V3_BRD 引脚为 TM4C1294NCPDTT 提供3.3V 电压。 该电源是否可以来自电路板内的其他可用3.3V 电源? 该电源的电流和纹波电压要求是什么?

谢谢、

John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    硬件团队将与您联系

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、
    仅当用户希望保险丝自身的安全密钥时、AWR 器件的安全型号才需要 VPP 电源。 否则、不需要该电源、并且可以保持断开状态。
    VPP 电源的电源要求为1.7V,应在2%以内。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    非常感谢对 VPP 电源的澄清。

    您是否知道3V3_BRD 电源的电流和噪声要求?  该电源是否可以来自电路板内的其他可用3.3V 电源、或者是否必须具有 LDO?  

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    3.3V 电源是 IO 电源、因此电流消耗取决于您在应用中使用的接口、使用频率、发送频率等

    该电源轨的噪声要求并不严格、因为它不用于模拟/RF。 您可以通过一些无源滤波(如磁珠)与其他板载电源共享它。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Vivek。

    此致、

    John