https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/793622/awr1642boost-tps79601drbr
器件型号:AWR1642BOOST主题中讨论的其他器件:AWR1642、 TIDEP-0092
您好!
AWR1642需要4个3.3V 、1.2V、1.8V 和1.3V 电压轨。TIDEP-0092有5个称为 VPP-1P7的电压轨、这是由5V_IN 通过称为 TPS79601DRBR (U11)的超低噪声 LDO 提供的保险丝链电压。 VPP_1P7的当前要求是什么? VPP_1P7的最大噪声阈值是多少? 这是否可以由连接到 AWR1642的4个电源轨中的任何一个供电?
同一 TPS79601DRBRR LDO 用于通过3V3_BRD 引脚为 TM4C1294NCPDTT 提供3.3V 电压。 该电源是否可以来自电路板内的其他可用3.3V 电源? 该电源的电流和纹波电压要求是什么?
谢谢、
John