主题中讨论的其他器件:LDC1101、 LDC1041、 OPT3101
你好
在工厂自动化应用中、我们尝试测量移动物体与固定重型金属(钢)板之间的不同距离。 我们必须将传感器连接到移动的物体上。 要测量的距离在0和25mm 之间变化。 允许高达50mm 的偏移、这意味着我们可以测量50到75mm 之间的距离。 测量分辨率要求为0.1mm 或更高、采样频率要求为10kHz 或更高。
在 TI 文献中进行了一些研究后、我们认为我们的选择是:
· OPT31010-EVM (激光和飞行时间)
· TDC7201-EVM (激光和飞行时间)
· PGA-450-EVM (超声波)
· PGA-460-EVM (超声波)
· LDC1101 EVM (感应)
· LDC1041 EVM (感应)
由于雷达传感器的分辨率较低、因此不包括在内。
问题是:
1. 我们在简短列出这些 EVM 时是否正确?
2. 您是否有 TI 提供的更多选择?
3. 这6个 EVM 能否达到我们的期望,或者是否排除其中任何一个 EVM
4. 如果上述任何一项都足够好、我们只需购买 EVM 进行测试、或者我们需要购买 EVM 以外的其他器件(例如电感解决方案的不同线圈)。
此致
Sam