This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101EVM:距离和分辨率

Guru**** 1191050 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1101, LDC1041, OPT3101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/794766/ldc1101evm-range-and-resolution

器件型号:LDC1101EVM
主题中讨论的其他器件:LDC1101LDC1041OPT3101

你好

在工厂自动化应用中、我们尝试测量移动物体与固定重型金属(钢)板之间的不同距离。 我们必须将传感器连接到移动的物体上。 要测量的距离在0和25mm 之间变化。 允许高达50mm 的偏移、这意味着我们可以测量50到75mm 之间的距离。 测量分辨率要求为0.1mm 或更高、采样频率要求为10kHz 或更高。

 

在 TI 文献中进行了一些研究后、我们认为我们的选择是:

·      OPT31010-EVM (激光和飞行时间)

·      TDC7201-EVM (激光和飞行时间)

·      PGA-450-EVM (超声波)

·      PGA-460-EVM (超声波)

·      LDC1101 EVM (感应)

·      LDC1041 EVM (感应)

 

由于雷达传感器的分辨率较低、因此不包括在内。

 

问题是:

1.     我们在简短列出这些 EVM 时是否正确?

2.     您是否有 TI 提供的更多选择?

3.     这6个 EVM 能否达到我们的期望,或者是否排除其中任何一个 EVM

4.     如果上述任何一项都足够好、我们只需购买 EVM 进行测试、或者我们需要购买 EVM 以外的其他器件(例如电感解决方案的不同线圈)。

 

此致

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    我没有关于激光测距的信息、但我可以回答您有关 PGA 和 LDC 器件的问题。 我将请另一位工程师回答有关 OPT3101的问题。

    由于 PGA 器件不符合您的0.1mm 分辨率要求、因此可以省去这些器件。

    电感式感应可满足您提到的要求、具体取决于您的目标。 我在 您发布的另一个主题中讨论了电感式感应的许多限制和设计参数。 我建议购买我在另一个回复中提到的线圈板。 我还建议在此应用中使用 LDC161x、这是我们的最高分辨率器件。 LDC1041是 NRND (不推荐在新设计中采用)、因此我绝对不建议使用该器件进行实验。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    我们已经有一个用于 OPT3101的线程、并讨论了它如何不满足0.1mm 的要求。 请在该主题中发帖
    e2e.ti.com/.../794676
    或者、如果您有任何与 OPT3101相关的问题、请创建一个新帖子、我可以在其中跟进。

    最棒的

    Alex