主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:Linux
您好!
遗憾的是、我需要在 Linux 上运行我的应用程序、并且我遇到了一些设置问题。
在 Windows 上、一切都正常工作、因此、这肯定是我在设置中做的错误。
我有自己版本的物体检测、但我仍然需要输入 COM 端口才能使其运行。 我认为这是因为我没有重新刷新雷达、所以我也尝试使用 Uniflash 执行整个刷写过程、但我仍然需要端口 #。 我尝试了/dev/ttyACM0和/dev/ttyACM1、与其他人相比、它会立即发送错误、这里会输出错误: 无法连接到串行端口。 重新检查所选的 COM 端口。