This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AWR1642BOOST:Linux:查找 COM UART 和 AUX #+尝试运行障碍物检测演示

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/791115/linux-awr1642boost-linux-finding-com-uart-and-aux-trying-to-run-obstacle-detection-demo

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Linux

您好!

遗憾的是、我需要在 Linux 上运行我的应用程序、并且我遇到了一些设置问题。

在 Windows 上、一切都正常工作、因此、这肯定是我在设置中做的错误。

我有自己版本的物体检测、但我仍然需要输入 COM 端口才能使其运行。 我认为这是因为我没有重新刷新雷达、所以我也尝试使用 Uniflash 执行整个刷写过程、但我仍然需要端口 #。 我尝试了/dev/ttyACM0/dev/ttyACM1、与其他人相比、它会立即发送错误、这里会输出错误: 无法连接到串行端口。 重新检查所选的 COM 端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    遗憾的是、我们在 Linux 安装方面没有太多经验。 我们必须依靠论坛的支持

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您认为有人会在这里回答我的帖子、还是您建议阅读论坛帖子? 我这么做了、到目前为止没有人对我有所帮助。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否已将 UNIX/Linux 用户添加到拨号组?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有。 我对 Linux 比较陌生。 请告诉我我需要执行的步骤吗?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.howtogeek.com/.../

    usermod -a -G 组名用户名

    使用拨号作为组名,并将用户名替换为系统上的用户名
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、我会在回家后立即尝试、然后我会回来告诉你我得到了什么。 我真的需要做这个工作,因为这是我论文的演示。:))
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我曾- sudo usermod -a -G dialout $user、但仍然存在未找到相同端口的错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否注销并重新登录? 以使组更改生效。

    重新登录后,在命令提示符中键入 Groups,以查看您是否是拨号组的一部分。

    如果您是拨号组的成员,并且仍有问题。 您必须在以下几行中进行进一步调查。

    1.检查是否可以使用 minicom 之类的程序访问 ttyUSB 或 ttyACM0以连接到硬件

    http://www.emcu.eu/minicom-for-use-serial-com-under-linux/

    2.如果它与 Minicom 配合使用而不能与 UniFlash 配合使用-则可以减少问题所在。

    3.如果它也没有与 minicom 连接,则问题是您的计算机中的权限不正确或与计算机有关的其他事项。

    您使用的操作系统版本是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在运行 Ubuntu 18.04.2 LTS。

    我已注销并再次登录、但仍然无法正常工作。

    Minicom 正常工作、我将串行端口从/dev/tty8更改为/dev/ttyACM0、但仍然没有更改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有18.10版本、由于不支持毫米波 SDK 或 CCS、因此无法在该版本的 Ubuntu 上运行。 因此,我无法进一步帮助你。

    但是、您不是唯一存在 uniflash 问题的人、请检查此主题以及对话中提到的主题、您可能能够找到解决方案。
    e2e.ti.com/.../2341073

    如果您找到解决方案、请在此处发帖以供将来参考。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您说 mini com 正常工作时、它能连接到 TI 电路板吗? 如果是、则您可能可以尝试在 Windows 上刷写电路板并尝试在 Ubuntu 中捕获数据
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我返回到 Windows 10来测试雷达、它为我提供了相同的误差。

    它也找不到 COM 端口。 在我的应用演示中、它会找到端口并表示已连接、但雷达没有输出。 雷达是否损坏?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以在 Win10上尝试毫米波 SDK 2.1 OOB 演示吗?

    这将告诉我们电路板是否正常工作

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我使它在 Windows 上运行。 我使其也适用于 Linux 上的 Uniflash。

    最后一个问题是 OOB 演示。 我需要输入 COM UART 和 AUX 端口。 UART 在 Uniflash 中与/dev/ttyACM0一起工作、但不知道 AUX 应该是什么。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、您现在遇到的唯一问题是在 Ubuntu 18下运行 OOB 演示?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的,主席先生,这就是我所需要的一切。

    谢谢、
    Tudor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于论坛社区没有其他评论、因此关闭此主题

    谢谢你
    Cesar