请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/791750/tidep-0092-tidep-0092
器件型号:TIDEP-0092Thread 中讨论的其他器件: AWR1642BOOST
您好!
我正在查看短程雷达参考设计 TIDEP-0092复位和 LED 原理图、考虑到 Q1 N 沟道 MOSFET (BSS123)的漏极电流(ID)为0.17A、RDS (ON)@ 4.5V 为10欧姆、我很难理解 R103如何为510欧姆。 因此 VDS = 0.17A x 10欧姆= 1.7V。
Q1漏极处的 LED 为 TLMY1000-GS08、其正向电压(VF)为1.8V。 因此、根据我的计算、R103 =(5V - VDS - LED 的 VF)/ID =(5V - 1.7V - 1.8V)/0.17A = 8.82欧姆、但 R103是符合 TIDEP0092的510欧姆。 我可能会错过一些东西。
谢谢、
John