This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP-0092:TIDEP-0092

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0092, AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/791750/tidep-0092-tidep-0092

器件型号:TIDEP-0092
Thread 中讨论的其他器件: AWR1642BOOST

您好!

我正在查看短程雷达参考设计 TIDEP-0092复位和 LED 原理图、考虑到 Q1 N 沟道 MOSFET (BSS123)的漏极电流(ID)为0.17A、RDS (ON)@ 4.5V 为10欧姆、我很难理解 R103如何为510欧姆。 因此 VDS = 0.17A x 10欧姆= 1.7V。

Q1漏极处的 LED 为 TLMY1000-GS08、其正向电压(VF)为1.8V。 因此、根据我的计算、R103 =(5V - VDS - LED 的 VF)/ID =(5V - 1.7V - 1.8V)/0.17A = 8.82欧姆、但 R103是符合 TIDEP0092的510欧姆。 我可能会错过一些东西。  

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TIDEP-0092基于我们的标准 AWR1642BOOST EVM。

    我将与硬件团队联系、以解决此问题

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    LED 仅需~2mA 的电流即可运行。 170mA 远远超过 LED 绝对最大直流器件电流。 通过使用电阻器的近似值510欧姆加上 MOSFET 的10欧姆电阻、我们可以得到大约3mA 的电流流经 LED、这完全在安全工作范围内。

    此致、

    Adrian