请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMT87 尊敬的传感器团队:
我的客户正在使用 LMT87。
通过以3.3V–5%= 3.135V 的电压为 LMT87供电、最大负电压。 可测量的温度为–38摄氏度。
我们是否有能够在3.135V 时测量低于–38摄氏度的器件?
谢谢、
此致、
Marion
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.