This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT87:在3.135V 电压下、我们是否有能够测量低于–38摄氏度的器件?

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT87
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/789721/lmt87-do-we-have-a-part-which-can-measure-lower-than-38-degree-celsius-at-3-135-v

器件型号:LMT87

尊敬的传感器团队:

我的客户正在使用 LMT87。

通过以3.3V–5%= 3.135V 的电压为 LMT87供电、最大负电压。 可测量的温度为–38摄氏度。

 

我们是否有能够在3.135V 时测量低于–38摄氏度的器件?

 

谢谢、

此致、

Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marion、

    您在这里有任何传感器增益要求吗? 工作范围内、或者您只对低于-38摄氏度的温度感兴趣吗?

    Jalen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jalen、

    否、这是我的客户提出的一个一般性问题。

    我们是否有与 LMT87类似的器件、该器件可在此要求下测量-38°C 以下的温度?

    特性/参数越接近 LMT87、越好。

    此致、

    Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、

    我认为这里最好的解决方案是 LMT86。 它具有类似的-10.9mV/°C 增益 在这里、针对完全工作温度范围的最小电源电压也是2.75V。

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、

    另一种选择是 TMP235 、它具有相似的精度、但正增益为10mV/ °C

    Jalen