This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:IWR6843

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/789844/iwr6843-iwr6843

器件型号:IWR6843
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

我们使用了 AWR1642、现在在连续线性调频脉冲模式下使用 IWR6843。  这是一个成品、FCC 测试实验室需要进行测试。  它们尝试测量辐射功率、但线性调频脉冲非常快、无法在其上同步。  我们可以在 IO 引脚上轻松添加同步脉冲、但在发送线性调频脉冲之前、我们无法在硬件或软件中找到立即检测的方法。

在发送线性调频脉冲之前、IWR6843上是否有我们可以同步的硬件引脚?

是否有软件位或中断可供我们立即或在线性调频脉冲期间监控?

我不知道测试实验室如何在没有同步的情况下看到 Tx 线性调频脉冲。  其他测试实验室如何测量射频线性调频脉冲功率?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这取决于仪器的设置方式。 正如您正确提到的、器件需要设置为有争议的线性调频脉冲模式(即帧数= 0)。 如果天线和仪器支持毫米波频段、则它应显示在目标频段(60-64GHz)之间。

    如果有降压转换器与外部 LO 一起使用、 如果需要查看频率频带、则进行下变频。 在有争议的线性调频脉冲模式下、不需要同步脉冲来触发用于捕获线性调频脉冲的仪器。

    谢谢、此致、
    CHETHAN Kumar Y.B.