请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/789844/iwr6843-iwr6843
器件型号:IWR6843Thread 中讨论的其他器件:AWR1642、
我们使用了 AWR1642、现在在连续线性调频脉冲模式下使用 IWR6843。 这是一个成品、FCC 测试实验室需要进行测试。 它们尝试测量辐射功率、但线性调频脉冲非常快、无法在其上同步。 我们可以在 IO 引脚上轻松添加同步脉冲、但在发送线性调频脉冲之前、我们无法在硬件或软件中找到立即检测的方法。
在发送线性调频脉冲之前、IWR6843上是否有我们可以同步的硬件引脚?
是否有软件位或中断可供我们立即或在线性调频脉冲期间监控?
我不知道测试实验室如何在没有同步的情况下看到 Tx 线性调频脉冲。 其他测试实验室如何测量射频线性调频脉冲功率?
谢谢